This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:停止充电并重新启动充电电压/电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653846/bq24640-stop-charging-and-restart-charging-voltage-current

器件型号:bq24640

大家好、团队、

关于 BQ24640、我有两个问题可能需要您的确认。

对于以下充电曲线、如果 VOUT 接近设置电压且 IOUT 接近0A、则停止充电的条件是什么? 我在数据表中找不到任何与 VOUT/IOUT 相关的判断。

如果充电停止且超级电容器放电、BQ24640重新开始充电的条件是什么? 它是否仅与输出电压下降到某个百分比有关?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于1、bq24640没有终端。 电流将逐渐下降至0。
    关于2、该器件继续开关以将超级电容器电压保持在稳压状态。 如果任何负载将超级电容器电压放电至低于调节阈值、则充电会重新启动。