This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:充电电流小于500mA

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653740/bq24090-the-charging-current-is-less-than-500ma

器件型号:BQ24090

 VIN 使用 直流线性稳压电源 ,设置 5V/1A, 电池初始电压 3.83V,在 VBAT = 80mA 时测试充电电流, 有什么问题?为什么不使用500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将 ISET2接地、这可能会增加输出电流。
    ISET2开路(悬空)时、输入电流限制为100mA。 将引脚接地(低电平)会将电流限制设置为 ISET 引脚值。