This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:次谐波不稳定性。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663975/lmr14020-sub-harmonic-instability

器件型号:LMR14020

我使用 LMR14020进行了一个我认为不稳定的设计。 我使用 TI 网站上提供的 PSpice AC 和瞬态模型对设计进行了仿真。 根据平均模型、相位裕度为59D、增益裕度为45dB。 该设计在瞬态仿真中以及在线路和负载阶跃中都表现出色。 在构建原型并对其进行测试时、我发现转换器不会在占空比超过50%的情况下进行调节。 有什么建议吗? 目前、我正在寻找一个不同的芯片、通过该芯片我可以实现自己的补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我展示原理图吗?  

    以及有关 SW、Vin、Vout、IL 的波形(全部在同一屏幕中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vental、

     我无法发送原理图、但它是相当传统的。 输入电容器为47uF 钽电容器、2.2uF 陶瓷电容器和0.1uF 陶瓷电容器。  Cboot 是一个.1uF 陶瓷电容器、电感器为22uH、输出电容器为两个低 ESR 10uF 陶瓷电容器。 负载具有内置的330uF 电解电容器。 开关频率为1.2MHz。 无论我是否连接到容性负载、我都遇到了这个问题。 我已经捕获了一些波形、我将附上这些波形。 我尝试增加和减少电感都没有帮助。

     

    当输入电压= 31V 时、占空比远低于50%、因此没问题。 转换器在低 D 时工作良好

     

    在28V 时、D 开始接近50%、转换器将不再进行调节。

     

    电压为20V。

     

     

    电压为16V

     

     

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图像上的顺序相反、底部的输入电压为31V、顶部的输入电压为16V。 由于这似乎是 TI 现在的支持、因此该站点可能需要一些工作、因此客户不必回复3次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Vental。 我假设在没有回复的情况下、没有什么可以做的、我需要找到另一个控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉稍后我们是在中国的新年假期。
    是否仍使用 LMR14020?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已转到一个可以为其设计补偿器的器件。