Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
我使用 LMR14020进行了一个我认为不稳定的设计。 我使用 TI 网站上提供的 PSpice AC 和瞬态模型对设计进行了仿真。 根据平均模型、相位裕度为59D、增益裕度为45dB。 该设计在瞬态仿真中以及在线路和负载阶跃中都表现出色。 在构建原型并对其进行测试时、我发现转换器不会在占空比超过50%的情况下进行调节。 有什么建议吗? 目前、我正在寻找一个不同的芯片、通过该芯片我可以实现自己的补偿。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
我使用 LMR14020进行了一个我认为不稳定的设计。 我使用 TI 网站上提供的 PSpice AC 和瞬态模型对设计进行了仿真。 根据平均模型、相位裕度为59D、增益裕度为45dB。 该设计在瞬态仿真中以及在线路和负载阶跃中都表现出色。 在构建原型并对其进行测试时、我发现转换器不会在占空比超过50%的情况下进行调节。 有什么建议吗? 目前、我正在寻找一个不同的芯片、通过该芯片我可以实现自己的补偿。
您好、Vental、
我无法发送原理图、但它是相当传统的。 输入电容器为47uF 钽电容器、2.2uF 陶瓷电容器和0.1uF 陶瓷电容器。 Cboot 是一个.1uF 陶瓷电容器、电感器为22uH、输出电容器为两个低 ESR 10uF 陶瓷电容器。 负载具有内置的330uF 电解电容器。 开关频率为1.2MHz。 无论我是否连接到容性负载、我都遇到了这个问题。 我已经捕获了一些波形、我将附上这些波形。 我尝试增加和减少电感都没有帮助。
当输入电压= 31V 时、占空比远低于50%、因此没问题。 转换器在低 D 时工作良好
在28V 时、D 开始接近50%、转换器将不再进行调节。
电压为20V。
电压为16V
谢谢、
Chris