This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:采用 DCP 的电流限制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25898D, BQ25890H, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653757/bq25895-current-limit-with-dcp

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25898DBQ25890HTUSB422

您好!

BQ25895适用于移动电源。

在使用通用 USB 充电器进行评估时、充电电流约为1.67A。

BQ25895 ILIM 电阻器设置为2A、充电器以 DCP 的形式连接、如下所示。

因此、IINLIM 为3.25A、但测量的充电电流约为1.67A。

它受 USB 充电器的限制吗? USB 充电器支持5V、9V、12V、3A 和 QC3.0。

BQ25895如何从此充电器获取12V、3A?

您能否检查以下寄存器集?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    bq25895与旧版 HVDCP 适配器(包括 QC2.0)兼容、并且可协商高达12V 的电压。  借助主机固件、bq25895H 和 bq25898D 可与更新的 HVDCP 适配器兼容、如下面的应用手册中所述:

    与在 PMID 引脚提供 OTG 输出的 bq25895不同、bq25890H 和 bq25898D 在 VBUS 引脚提供 OTG 输出。

    为了与 USB Type C PD 源兼容、您需要添加另一个 IC、如 TUSB422以及可协商高达5V 以上的相关固件/软件。

    为了使上述所有器 件达到3A、您需要使用 EN_LIM 寄存器禁用 ILIM 引脚、该引脚将输入电流钳制在 IINLIM 寄存器设置以下。