This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:这是调节多个隔离式输出的最佳方法

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665905/lm5026-which-is-the-best-method-to-regulate-multiple-isolated-outputs

器件型号:LM5026

朋友们、您好!

我需要设计符合以下规格的转换器

输入:36V 至70V DC

Output1:3.3/9A

输出2:5/5A

输出3:9/3A

线路调整:1%

负载调节:1%

效率:85%

所有输出应相互隔离。

有人能告诉我、调节这些多个隔离式输出的最佳方法是什么?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿内什

    所有输出相互隔离的要求以及合理严格的1%调节规格意味着您必须使用正常反馈环路来调节其中一个输出。 它们或多或少都是相同的输出功率、但我认为我会调节3.3V/9A 输出。 您必须使用额外的非隔离式直流/直流转换器来调节其他两个输出-降压转换器可能是这里最好的。 当然、降压转换器需要一些裕量才能运行-假设它在90%的电压下运行、则变压器次级电压需要为最终输出电压的110%-忽略预推损耗。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    我看到有人在每个输出中使用基于 Magamp 的稳压器。 基于磁放大器的稳压器有哪些优缺点?。降压稳压器 AT 或磁放大器稳压器将是我的应用的更好选择?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿内什

    我在(遥远的)过去使用过 Magamps。 是的、它们工作良好、但根据我的经验、它们体积庞大、您确实需要具有急剧饱和特性的磁芯材料。 我想我使用的是金属玻璃芯、但您也可以使用铁氧体磁芯。 它们并非无忧、您仍然需要一个控制环路和某种形式的复位机制-尤其是在占空比较高时。 如果我今天要重新设计该应用、我可能会选择降压稳压器、主要是因为熟悉并广泛使用了合适的磁性元件。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    如果您不介意、请与我分享您使用过的基于磁放大器的控制原理图? 我对磁放大器反馈环路电路感兴趣。

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿内什

    很抱歉、我没有原理图。 这些设计是在多年前我与其他公司合作时完成的、无论如何都要保密。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    还可以 您能否至少与我分享一下您用于 magamp?的任何应用手册或参考白皮书。

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿内什

    当然、Wikipedia 在 en.wikipedia.org/.../Magnetic_amplifier 上有一篇关于 Mag Amps 的有趣文章
    Bob Mammano 在 www.ti.com/.../slup129.pdf 上的研讨会主题 可能更具权威性、我将其用作一个良好的起点。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    感谢您分享该文档。 我对使用降压稳压器代替磁放大器有以下疑问。

    如果我们使用降压稳压器代替磁放大器、则输出侧的串联电源路径中需要一个 MOSFET、一个二极管(续流)和一个电感器。 但是、如果我们使用的是磁放大器、则磁放大器内核将串联。

    2.降压级之前(因为在馈入降压转换器之前它应该是直流电)和降压级之后需要额外的输出电容器。 如果我们仅在输出端使用磁放大器、则放置所需的电容器

    磁放大器不需要单独的 PWM 控制器 IC

    基于磁放大器的控制具有上述3个优势、但为什么没有人更喜欢磁放大器?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阿内什

    这是一个好问题-答案可能就是人们不太熟悉 Magamps。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anesh 您好!

    Magnetics 公司拥有一款用于磁放大器的计算器工具。

    此外、还随附了一份清晰说明设计过程的文档

    e2e.ti.com/.../mag_5F00_amp.pdf

    这些方形环路内核很难获得、而且价格昂贵、但它们确实提供了一种巧妙的后置调节方法。

    我认为日立集团也做了类似的事情。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请回答我以下问题吗?


    如果我们使用降压稳压器代替磁放大器、则输出侧的串联电源路径中需要一个 MOSFET、一个二极管(续流)和一个电感器。 但是、如果我们使用的是磁放大器、则磁放大器内核将串联。

    2.降压级之前(因为在馈入降压转换器之前它应该是直流电)和降压级之后需要额外的输出电容器。 如果我们仅在输出端使用磁放大器、则放置所需的电容器

    磁放大器不需要单独的 PWM 控制器 IC

    基于磁放大器的控制具有上述3个优势、但为什么没有人更喜欢磁放大器?

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anesh 您好!
    是的、你是对的。
    乍一看、具有 OPAMP、电压基准和双极晶体管的饱和电感器(磁放大器)是生成多个输出的简单解决方案。
    问题是磁放大器需要使用方环磁性材料构建。
    这些是用钴等材料或镍铁等细金属条制成的昂贵部件。
    这些产品的供应商非常少。
    www.mag-inc.com/.../Tape-Wound-Cores
    www.hitachimetals.com/.../magamp-square-loop-cores.php

    它们通常用于成本不成问题的军事应用。
    您应该检查这些部件的成本和可用性,然后询问您的采购经理他的感受..........
    您会发现、多个降压稳压器的成本更低、更容易采购器件。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我已经检查了可饱和内核的成本、大约为4美元。 因此、我们可以得出这样的结论、因为存在成本问题、没有人更喜欢它?
    或者是否存在任何稳定性问题、或者磁放大器是否不可靠?
    此致
    Aneesh