Other Parts Discussed in Thread: LM25116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25116 大家好,我需要我的策略方面的帮助,我有一个基于 LM25系列的基本降压稳压器;)
为了获得更稳定的5V 和3.3V 电压、我设计了在降压转换器之后使用线性稳压器。 此外、我想将5V 电源轨并联到 USB 备用电源、如果我将5V USB 连接到5V 降压稳压器、我设想会发生冲突、如果我错了、请纠正我的问题。
请仔细检查!
Daniel