This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:... 拓扑、用于5V 和3.3V 电源。

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653368/lm25116-topology-for-5v-and-3-3v-supply

器件型号:LM25116

大家好,我需要我的策略方面的帮助,我有一个基于 LM25系列的基本降压稳压器;)

为了获得更稳定的5V 和3.3V 电压、我设计了在降压转换器之后使用线性稳压器。 此外、我想将5V 电源轨并联到 USB 备用电源、如果我将5V USB 连接到5V 降压稳压器、我设想会发生冲突、如果我错了、请纠正我的问题。

请仔细检查!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    LM25116是一款直流/直流降压控制器(需要外部 FET)。 您可能需要考虑具有集成 FET 的降压转换器、具体取决于应用的功率/电流要求。
    使用 LDO 进行后置稳压很好、但标准 USB 应用通常不需要。 因此、第一个5V 输出电压的 LDO 可能不是必需的、可以直接形成直流/直流转换器。 在5V 输出电压后面使用3.3V 输出电压 LDO 是可以的。 只需记住所有应用电流要求。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您确认我对集成 FET 的看法。

    在您描述的情况下、要切换到5V、然后使用 LDO 提供3.3V 电压、是否可以通过与降压稳压器的5V 输出并联的 USB 提供辅助电源(在电感器/功率级之后)? 尤其是在降压稳压器本身失去功率的情况下。 是否有电流流过功率级或降压稳压器本身流向地面的空间?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您希望使用来自其他电源的辅助电源来备份主5V 输出降压输出、则需要一种 OR-ing 电路。 最简单的方法是连接二极管、以阻止任何反向电流。 但二极管将具有您需要记住的一些压降。 TI 拥有您可能需要考虑的特殊 OR-ing IC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Robert L