This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:具有6.0V 或更高输出的 TPS61220

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61252, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663825/tps61220-tps61220-with-6-0v-or-higher-output

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61252LMV431

您好!

我正在搜索升压(或类似器件)、它可以在100mA 左右的电流下产生6.0V 至7.0V 的电压、用于 MSP430x2xx 保险丝熔断。 我还需要过压保护、在任何故障期间、输出不会超过7.0V。

不知怎么说、TPS61220也接近这一点。 但是、根据数据表、最大输出电压为6.0V、过压保护阈值为6.0至7.5V。 是否可以使用具有6.5V (或6.3V 或6.0V)输出的此器件? TI 是否有类似的器件可在输出端产生6.5V 电压、但内部输出电压保护接近7V?

编辑:TPS61220器件数据表中有大量图形、但我没有找到具有过压保护功能的图形。 如果过压保护将电压固定在6.5V (且不允许任何时候过高)、并且器件可以正常使用激活的过压保护功能运行、我可以这样做。


此致、

Josip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师目前已不在办公室。 现在、让我回答您的一些问题。 输出电压由内部监控(未显示在数据表方框图中、但在第10.3.6节中提到)。 由于过压保护阈值的变化、不保证在 Vout 设置为6.0V 以上的情况下运行。 对于其他设备、您可能需要等待工程师返回办公室。 总之、感谢您在您的应用中考虑我们的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    tps61220是最符合您要求的器件。 。 输出电压可以设置为
    不高于6V。 没有更好的解决方案了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电压设置为6.2V、会怎么样? 我能看到任何激活输出过压保护的图吗? 有源保护期间的器件输出电压值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不在办公室、无法测量波形。 通常情况下、器件将停止开关、VOUT 下降。 如果 VOUT 低于设定电压100mA (可能),则器件再次开始开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、OVP 电路直接监测 Vout。 通过 FB 引脚上的电阻分压器将 Vout>6.0V、您将面临击打 OVP 的风险。 为了安全起见、您需要将 Vout 设置为始终小于6.0V、包括容差、以避免误跳闸 OVP。

    您可以考虑另一种选择:使用我们的其他器件、如 TPS61252、该器件可产生>6V 的电压并添加 LMV431以实现 OVP 功能:监控输出电压并使用 LMV431将 EN 下拉至关断状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jasper li">我不在办公室、无法测量波形。 通常情况下、器件将停止开关、VOUT 下降。 如果 VOUT 低于设定电压100mA (可能),则器件重新开始切换,[/QUERP]

    我不着急、等待波形。

    [引用用户="Youhao Xi"]请注意、OVP 电路直接监测 Vout。 通过 FB 引脚上的电阻分压器将 Vout>6.0V、您将面临击打 OVP 的风险。 为了安全起见、您需要将 Vout 设置为始终小于6.0V、包括容差、以避免误跳过 OVP。

    我只想查看 OVP 激活/停用的波形、以消除我的疑虑并结束主题。 我只需要 TPS61220从5V 输入生成1ms 的尖峰、略高于6.0V、以熔断保险丝。 在这短时间内、输出电压调节工作正常或糟糕(跳闸 OVP)、在我的案例中无关紧要。

    [报价用户="Jasper li"]您可以考虑另一种选择:使用我们的另一个器件、如 TPS61252、该器件 可产生>6V 的电压并添加 LMV431 以实现 OVP 功能:监控 Vout 并使用 LMV431将 EN 下拉至关断状态。[/quote

    感谢您向我介绍此选项、但我更喜欢采用尽可能简单的解决方案(组件数量少、PCB 空间小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、该器件在触发 OVP 时停止开关、如果电压降至低于 OVP、则再次开始开关。
    但是、由于 OVP 电路的延迟、输出将随负载条件和输入电压而变化。 我们无法保证电压不超过7V。

    我同意 Youhao 的说法、您需要一个额外的 IC 或类似电路来实现 OVP 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在触发 OVP 的情况下查看此器件的示波器波形。 理想情况应为100mA、5V 输入和输出设置为6.5V。 以了解启用接近6.5V 的电压上升和 OVP 触发后的工作原理。 如果无法实现、则为类似器件的 OVP 触发波形。 如果任何类似的器件数据表中已经存在这种情况、请向我指出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS61220的 OVP 波形、但输入和负载条件不同。 OVP 值因不同的 VIN、负载和器件而异。 因此、我不建议将 VOUT 设置为高于6V、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否以正确的方式查看该图。 您能否用最大7.2V 和最小6.5V 值(与该波形相关的值、而非一般值)来阐明要点。 是此图与(通常)开关(电压上升)高达7.2V、而 OVP 则关闭开关、直到电压下降至6.5V。 它再次重复。 还是图形上的其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。