主题中讨论的其他器件: TPS61252、 LMV431
您好! 
我正在搜索升压(或类似器件)、它可以在100mA 左右的电流下产生6.0V 至7.0V 的电压、用于 MSP430x2xx 保险丝熔断。 我还需要过压保护、在任何故障期间、输出不会超过7.0V。 
不知怎么说、TPS61220也接近这一点。 但是、根据数据表、最大输出电压为6.0V、过压保护阈值为6.0至7.5V。 是否可以使用具有6.5V (或6.3V 或6.0V)输出的此器件? TI 是否有类似的器件可在输出端产生6.5V 电压、但内部输出电压保护接近7V? 
编辑:TPS61220器件数据表中有大量图形、但我没有找到具有过压保护功能的图形。 如果过压保护将电压固定在6.5V (且不允许任何时候过高)、并且器件可以正常使用激活的过压保护功能运行、我可以这样做。
此致、 
Josip