This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:CS 输出连接到 MCU ADC R 和 C 值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653607/tps4h000-q1-cs-output-connected-to-mcu-adc-r-and-c-values

器件型号:TPS4H000-Q1

大家好、

在数据表中的应用原理图中、有一个电阻器和电容器连接到 CS 引脚、该引脚连接到 MCU。  

未对电阻器和电容器进行标记、并且没有推荐值。 我希望获得与下图相同的方波、但 R 和 C 值会创建一个滤波器、然后将输出更改为锯齿波形、而不是方波。 在上图中选择了哪些 R 和 C 值、以使 MCU 仍然可以看到下面显示的 CS 方波?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    RC 仅为 HF 滤波器。 我看到脉冲宽度大约为2ms。 您可以使用10K 和1nF、因此时间常数为10uS。 与脉宽相比、该时间常数非常小、MCU 仍会看到方波。

    此致、Mahmoud