Other Parts Discussed in Thread: TPS2350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2350 我们正在其中一种设计中使用 TPS2350。
在4个电路板中的3个电路板中、工作正常、但其中一个电路板在输入为交流/直流电源的-48V 时工作正常、但在输入端使用直流/直流电源时、其输出波动。
当同时连接交流/直流和直流/直流电源时、工作正常(提供-48V 输出)。
在探测故障电路板中 IC 的引脚时、我们得到以下结果:
引脚2处为-48V、引脚6和引脚11处波动时为-48V、引脚13处波动较大时为-22V
在探测工作板中 IC 的引脚时、我们得到了以下结果:
引脚2为0V、引脚6和引脚11为-38V、引脚13为-48V
此致、
哈马德