This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2350:输出功率随直流/直流电源波动

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653284/tps2350-output-power-fluctuating-with-dc-dc-supplies

器件型号:TPS2350

我们正在其中一种设计中使用 TPS2350。

在4个电路板中的3个电路板中、工作正常、但其中一个电路板在输入为交流/直流电源的-48V 时工作正常、但在输入端使用直流/直流电源时、其输出波动。

当同时连接交流/直流和直流/直流电源时、工作正常(提供-48V 输出)。

在探测故障电路板中 IC 的引脚时、我们得到以下结果:  

引脚2处为-48V、引脚6和引脚11处波动时为-48V、引脚13处波动较大时为-22V

在探测工作板中 IC 的引脚时、我们得到了以下结果:  

引脚2为0V、引脚6和引脚11为-38V、引脚13为-48V

 随附是我们设计的快照

此致、

哈马德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈马德、

    检查每个48V 电源和从它们到电路的线路压降之间有何差异。 参见 DS pg 12中的应用部分。

    Brian