This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030负载和空载时产生不必要的声音

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663351/tps61030-unwanted-sound-with-and-without-load-from-tps61030

器件型号:TPS61030

您好!

我是 PCB 设计的新成员、我创建了一个 PCB、可以将锂聚合物/锂离子电池电压升压到5V、以驱动 ESP8266 WROOM-02中的 RGB LED (APA102 5050、APA102 3535、APA102 2020、SK6805-2427、SK6812 MINI 3537)。  

 我在 MCP73871之后使用过该 IC、它用于为电池充电。

我已使用这些 C1 = 10uF (1206陶瓷)和 0.1uF (0805陶瓷)、C2 = 2.2uF (0805 陶瓷)、C3 = 100uF (1210陶瓷)、在 LBO MUN2114T1 (LED 和1k 欧姆电阻器)来检查低电池状态。

我在打开电路时遇到了一些问题、我从电源侧产生了一些不必要的声音、当负载增加时、声音会变得更加明显。此外、LBO 处的 LED 以弱光闪烁、当我增加负载强度时、此 LED 会增加无干扰电池 已充满电。

我可以为您提供图片或视频、请为我提供指导。

我真的失去了对第一块 PCB 的希望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请应用 TPS61030EVM 作为参考。 您可以将 EVM 连接到系统板以替换板中的 TPS61030电路。 这将有助于我们快速找到此问题。
    您还可以在该帖子中插入原理图、BOM 和布局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jasper li">请应用 TPS61030EVM 作为参考。 您可以将 EVM 连接到系统板以替换 板中的 TPS61030电路。 这将有助于我们快速找到此问题。
    您还可以在该帖子中插入原理图、BOM 和布局

    [/报价]

    感谢您的回复、我正在了解 有关 TPS61030EVM 的信息。 如果您能为我提供有用的链接、这些链接将非常有用、并且 还将介绍如何使用。
    我附上了包含 原理图、布局和 BOM 的 PDF。 在此文件中、您可以看到将用于驱动负载的电源电路。 请查看并相应地指导我。  e2e.ti.com/.../TPS61030-Power-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 TPS61030EVM 的用户指南。
    您的电路布局不好。 请遵循数据表和本应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf"中的建议

    有关可闻噪声问题、请帮助测量 TPS61030的 VBAT 引脚和 VOUT 引脚中的波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢贾斯珀的快速响应
    我将尽快为您提供波形。 请指导我 LBO 处的 LED 为什么闪烁? 是否使用了错误的晶体管 MUN2114T1、是否应使用 MMBT2907AL?
    如果您需要其他测试结果、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Jasper li">您可以参阅 TPS61030EVM 的用户指南。
    您的电路布局不好。 请遵循数据表和本应用手册"www.ti.com/.../slva773.pdf"中的建议

    有关可闻噪声问题、请帮助测量 TPS61030的 VBAT 引脚和 VOUT 引脚中的波形

    [/报价]

    感谢您的回复、这里是波形。

    无负载 VBAT 引脚的波形  

    无负载 VOUT 引脚的波形  

    带负载的 VBAT 引脚的波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以知道、VBAT 降至1.6V 以下会触发 tps61030保护。 此问题是由为 VBAT 供电的器件引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们绕过了 TPS61030之前的所有器件、并将电池连接到其 VBAT。 而且仍然会听到如勾号勾号所示的声音。。。

    此外、我们还通过将220uF 的输出电容器从陶瓷电容器更改为极电容器来解决连续蜂鸣的问题。

    请从何处获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陶瓷电容器可以产生可闻噪声、但钽或铝电容器可以。
    请立即仔细检查输入和输出是否稳定。