您好!
我是 PCB 设计的新成员、我创建了一个 PCB、可以将锂聚合物/锂离子电池电压升压到5V、以驱动 ESP8266 WROOM-02中的 RGB LED (APA102 5050、APA102 3535、APA102 2020、SK6805-2427、SK6812 MINI 3537)。  
我在 MCP73871之后使用过该 IC、它用于为电池充电。
我已使用这些 C1 = 10uF (1206陶瓷)和 0.1uF (0805陶瓷)、C2 = 2.2uF (0805 陶瓷)、C3 = 100uF (1210陶瓷)、在 LBO MUN2114T1 (LED 和1k 欧姆电阻器)来检查低电池状态。 
我在打开电路时遇到了一些问题、我从电源侧产生了一些不必要的声音、当负载增加时、声音会变得更加明显。此外、LBO 处的 LED 以弱光闪烁、当我增加负载强度时、此 LED 会增加无干扰电池 已充满电。 
我可以为您提供图片或视频、请为我提供指导。
我真的失去了对第一块 PCB 的希望。