This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137:(LM137H)-镀层请求

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662848/lm137-lm137h---plating-request

器件型号:LM137

您好!

我们有一位客户正在寻找此器件的镀层信息。

数据表中有一条注释、说明致电 TI。在支持中心、我们找不到客户想要的答案。

来自客户:

"我们担心焊接到电路板上的部件的金脆化。 LM137H 的数据表显示端子引脚为镀金。
请回答以下问题吗?

焊接到电路板的端子上镀金的厚度有多大? 请提供一系列镀金厚度或最大镀层厚度。
2.镀金无电镍浸金(ENIG)、镍-钯-金(NiPdAu)或无电镍-无电镍-钯浸金(ENEPIG)涂层?"

有人能帮我们解决这个问题吗?
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel、有问题的完整器件型号是什么?

    µ、当 µ 镀金引线封装或镀金焊盘的镀层厚度(60 μ m 至225 μ m)时、强烈建议在电路板安装之前对器件进行预镀锡(浸焊)、以便从引线或焊盘中清除镀金。  如果不这样做、则有可能会使板级焊点发生金脆化。  建议在静态焊接部件中使用一个流动的焊点或两个导孔。

    金属盖子陶瓷主体封装使用80%Au20%Sn 金锡焊瓶坯来连接盖子。  金锡焊料将在270°C 时开始软化、其共融点为280°C   封装体温度不得超过265°C,否则会因封装密封件受损而造成永久性损坏。    请注意、通孔密封器 件规定焊接的最高温度为300°C、持续10秒。 这不是回流温度。

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    这是 LM137H。

    数据表的第19页是导致混淆的原因。 图表中的电镀选项只需说"致电 TI"即可。

    客户需要了解引线上的镀金厚度以及镀金厚度范围或最大值。

    还想知道这种镀层是否被视为 ENIG、NiPdAu 或 Enepig。

    谢谢、
    Gabe Garza
    TI 支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    只需跟进一下、看看您是否可以在这里向正确的方向指示我们。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引线 是 µ µ KOVAR 镍上的镀金板、因此镀层厚度为60 μ m 至225 μ m、这意味 着在电路板安装前、应将器件预镀锡(浸焊)、以便从引线或焊盘中拾取黄金。