This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1 /补偿 bq27421-G1和电池之间的 IR 压降

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666575/bq27421-g1-bq27421-g1-compensate-ir-drop-between-bq27421-g1-and-battery

器件型号:BQ27421-G1

您好!

客户在其应用中考虑 bq27421-G1。 在其应用中、他们需要在与电池分离的 PCB 上找到电量监测计、然后他们想知道 bq27421-G1是否能够补偿电量监测计和电池之间的 IR 压降。 我在 TRM 中找到了最大红外校正电阻器。 此函数是否用于此目的?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    不可以、MaxIR 不用于此目的。 在插入电池时电流流动的情况下、用于在 SOC 的初始估算期间进行初始化。

    与我们的其他一些器件类似、此监测计没有可帮助应对此类情况的跟踪和下游电阻参数。 除了电芯电阻之外、还将学习电阻。

    谢谢

    Onyx