This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190过热问题

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663307/bq24190-bq24190-heat-problem

器件型号:BQ24190

尊敬的 TI 团队。

BQ24190测试期间出现加热问题。

当 PCB 和电池直接连接时、BQ24190的温度上升至65度。

要检查充电电流、请断开电池的+端子并连接电流表以运行 BQ24190。

 它下降到大约45度。 是否可以确定原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    您能否提供一些调试此器件的更多信息? 我希望:

    • PCB 的布局文件
    • 所需的充电电流
    • 测量的电流
    • VBUS 输入电压
    • 电池电压  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John。

    感谢您的回答。

    • PCB 的布局文件  

        返回页首

         

    第2个

    1. 所需充电电流:标称1.5A (0.5C),有时我们需要3A (1C)。 电池规格:3.75V 锂离子电池,3000mA/h
    2. 测试期间的测量电流:大约1.3A 到1.7A,大部分为1.5A
    3. VBUS 输入电压:我们已经使用过压保护电路。 它的典型值为5V。 (4.4V 至5.7V)

    谢谢。

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    感谢您的布局。 我是否还能提供以下内容:

    一个原理图、用于帮助理解布局、我想查看您的过压保护电路。

    2.您能否在布局上标记在两种测试状态下进行连接的位置?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个原理图、用于帮助理解布局、我想查看您的过压保护电路。

    2.您能否在布局上标记在两种测试状态下进行连接的位置?

    -->将电池连接器连接到电路图中的 CON301后,我们断开了电池+的电缆并进行了测量

       将其与电流表相连。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    我注意到原理图被标记为机密、并想提醒您、如果您不想分享、这是一个公共论坛。

    从原理图中、我找到了您选择的电感器、额定电流为1.4A。 这在充电电流较高时可能是一个问题。 您能否执行以下操作:

    1.运行同一组测试,但充电电流为1A。
    2.在这些测试(TP15)期间、电池电压是多少?
    3.如何测量 IC 的温度?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John。

    1.运行同一组测试,但充电电流为1A。
    --> 2012尺寸电感器规范使用3A 器件
    如电路图中所示、对于 ILIM HW 值、充电电流为178欧姆(3A、1C)、且寄存器设置为 SW 为2A。
    2.在这些测试(TP15)期间、电池电压是多少?
    -->充电时,电池电压通常为3.7 ~ 3.8V。

    3.如何测量 IC 的温度?
    -->表面温度是用接触温度计测量的。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    两项测试的电池和电感器温度是多少?

    我想确认、您正在以2A 充电?

    两个测试的输入功率是否相同?

    您有系统负载吗?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John。

    我想确认、您正在以2A 充电?
    -->电流几乎为2A

    两个测试的输入功率是否相同?
    -->是的。

    您有系统负载吗?
    -->否
    此测试是仅连接电池的症状。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    很抱歉我耽误了时间。 电流表的内部电阻可能会影响结果。 根据其进入系统的方式、BAT 引脚电压可能会有所不同、充电电流也会有所不同。 您是否同时测量充电电流和 BAT 引脚电压? 此外、为了测量电流、我们使用分流电阻器和万用表进行测量。

    谢谢、
    John