This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:LMZ23605 /结至外壳(底部)热阻

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605, LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665858/lmz23605-lmz23605-junction-to-case-bottom-thermal-resistance

器件型号:LMZ23605
主题中讨论的其他器件: LMZM33603

您好!

我知道 LMZ23605具有 结至外壳(顶部)热阻、那么 您还具有结至外壳(底部)热阻吗? 如果您没有、您是否估计 结至外壳(底部)是否低于顶部?

此致、

Satoshi /日本 Dsity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    我目前正在查看此内容、并将返回给您。
    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    很难判断结至外壳(底部)是否低于顶部。  TI 已开始使用不同的参数(φ)来表征结至顶部和结至底部的表征参数。

    我了解到、功率通过外露焊盘耗散到 PCB 中、因此我们预计电路板上会有更多的热上升。 这将导致更高的结至底部特征参数。  LMZM33603就是一个很好的示例、其中大部分热量通过 PCB 散发、数据表中的规格如下所示:

    因此、我认为结至电路板特征参数将高于 LMZ23605的结至顶部特征参数。 有关此新参数的更多信息、请查看此 热指标 应用手册。  

    此致、

    Jimmy