This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:串联连接太阳能跟踪器

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665094/sm72442-connecting-solar-tracker-in-series

器件型号:SM72442

你(们)好

根据 AN-2124、可通过添加旁路二极管来连接与 MPPT 不匹配的太阳能模块、从而将串电流保持在较高的阴影下。

通常、太阳能串(串联)具有流经所有模块的共模电流。 这应该是未上色模块的电流。
SM72442如何确保该字符串在其全局 MPP 上工作?
换言之:如果模块具有不同的底纹等级、那么模块具有本地 MPPT 但没有全局 MPP 策略是什么意义的?
阴影模块不应该承载未阴影模块的电流?
我能否手动操纵追踪器输出电流(与模块间通信结合使用)?  
感谢您对这些问题的支持
此致 Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Fel
    支持此部件的工程师目前不在办公室、您的问题将会得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、MPPT 意味着恒定功率。 因此、SM72442控制转换器、它不是电流源也不是电压源、而是恒定电源、并以电池板提供的最大功率供电。 当您将这些转换器的输出串联在一起时、它们都具有相同的电流、但由于每个转换器具有固定的功率、因此它们的输出电压被确定:Po (n)/IO、其中 Po 是编号 n 的转换器的功率

    总输出电压由逆变器的输入或电池固定进行充电。 由于某些面板处于阴凉处、其功耗降低、因此电压降低。 总输出电压将沿着串联链重新分配、更高的功率会共享更多的电压。

    希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    感谢你的答复。

    您在将多个 MPPT 串联在一起方面有什么经验?
    如果每个转换器尝试调节其输出功率(尤其是在阴影级别不同时)、并且逆变器执行全局 MPPT、MPPT 是否仍然稳定? 不同逆变器有什么经验吗?

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM72442是在多个串联转换器(称为串式转换器)中开发和使用的、而 SM1230和 SM3320产品是完全认证的模块。 逆变器的全局 MPPT 相当慢、而 SM72442 MPPT 要快得多、每1ms 刷新一次、因此它可以快速赶上逆变器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来很有希望。 我会尝试一下。

    非常有帮助。 谢谢!