请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72442 你(们)好
根据 AN-2124、可通过添加旁路二极管来连接与 MPPT 不匹配的太阳能模块、从而将串电流保持在较高的阴影下。
通常、太阳能串(串联)具有流经所有模块的共模电流。 这应该是未上色模块的电流。
SM72442如何确保该字符串在其全局 MPP 上工作?
换言之:如果模块具有不同的底纹等级、那么模块具有本地 MPPT 但没有全局 MPP 策略是什么意义的?
阴影模块不应该承载未阴影模块的电流?
我能否手动操纵追踪器输出电流(与模块间通信结合使用)?
感谢您对这些问题的支持
此致 Felix