This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:仅存在正电源轨输出。 而不是负电源轨。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665437/lm27762-only-positive-rail-output-is-present-not-the-negative-rail

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: TPS63050

您好!

我正在使用 LM27762设计电压为+/- 3.3V 的锂离子电池。 我根据 WEBENCH 指南制作了原理图和选择的组件、并随附了其中的屏幕截图。

我还附上了 Altium 原理图、供参考。 我面临的问题是、测量时、正电源轨(OUT+)接地、我从3.7V 锂离子电池获取3.3V 信号。

但是、当在 OUT 和接地之间测量时、负电源轨(OUT-)提供0V 读数。 接地和输出之间没有电气短路。

如果你能告诉我什么可能是错误、我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    为了排除制造错误、您应该首先检查所有电路板上是否存在这种情况、或者只检查一个电路板上是否存在这种情况。

    您还可以检查 C1+引脚以查看是否有任何开关在进行。

    Cfly CAP 器件型号看起来很奇怪。 这似乎不是正常的陶瓷电容器。 我们只需要将标准陶瓷电容器与此 IC 配合使用。 您可以尝试另一个电容器、看看它是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    我尝试了您提供的两种解决方案:

    1. C++引脚按预期提供了正确的2MHz 振荡。  
    2. 将 Cfly 电容器替换为正常的陶瓷 SMD 电容器、但没有结果。

    我重新制作了 PCB、并且能够获得所需的电压。 该电路设计为在3V 至4.2V 的输入电压值之间工作。

    输入电压(V) OUT+(V) OUT-(V)
    4.2. 3.301. -3.285.
    4.0 3.301. -3.285.
    3.6. 3.301. -3.285.
    3.5. 3.254. -3.285.

    但是、在输入电压=3.5V 时 、OUT+=+3.3V 下降至大约+3.254V、而负(OUT-)保持在-3.285V、这是预期的行为。

    您能否提出改进这些特征/解决问题的方法?

    谨随函附上以下文件供参考:

    1. 原理图
    2. WEBENCH 设计
    3. PCB 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下次只需订购 EVM、而不是制作您自己的 PCB。 它更简单、并且是一个经实践检验的电路。

    由于 LM27762是一款 LDO +反相电荷泵+ LDO、因此它不会从3Vin 源提供+/-3.3Vout。 它无法升压输入电压。 每个输出电压将根据 LDO 的压降电压和电荷泵的输出阻抗(两者都取决于负载电流)而下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供这些有用的信息。
    在输入设计参数以选择 webench 中的无源组件时,应该有一些警告,表明无法从3V 输入源提供+3.3V 电压。

    Yash 先生和我正在研究需要+/-3.3V 输出的应用。 电池电源为锂离子电池、锂离子电池的电压电平在3V 至4.2V 之间变化。 如果 LM27762电压降至3.4V、则 IC 对我们而言不是很好、因为它们在电池中剩余足够的电量。

    要求:

    输入电压:3至4.2V
    输出电压:+/- 3.3V
    电流:200mA

    是否有任何其他更适合我们应用的 IC、或者我们必须在 webench 中调整 LM27762的输入设计参数。

    如果在使用 LM27762时将电流限制在100mA,则在输入电压达到3.35V 之前不会发生压降? 我需要你对此提出建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我可以与 Webench 团队核实这一点、但 LM27762是一款正极 LDO、搭配反相电荷泵、后跟另一个 LDO。 因此、它无法升压 Vin。 我希望 D/S 至少能清楚地说明这一点

    我建议使用从电池到高于3.3V 的电压的 TPS63050降压/升压转换器。 然后、您可以使用来自该电压的 LM27762来创建您的+/- 3.3V 电压、同时考虑电荷泵的输出阻抗和 LDO 压降电压。