This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:关于纹波电压(IO:0A)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666290/tlv62585-about-ripple-voltage-at-io-0a

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TLV62085

您好!

我的客户对 TLV 62585 (和 TLV62085)的特性有疑问。

他们正在将 TLV62585和 TLV62085与其他公司的产品进行比较。
DMD:2.5Mpcs/Y

您能告诉我0A 输出电流时的纹波电压吗?
输出电流以外的其他条件与图14中的数据表相同(使用前馈电容器进行 PSM 运行)。

我们还想查看是否有测量的波形。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、您好!

    很高兴为您提供支持!

    在下面、您可以找到在 TLV62585 EVM 上完成的测量:

    -Vin=5V

    -Vout=1.8V

    -Iout=0A


    一个问题:"我们还想查看是否有测量波形"是什么意思。 ?

    如有任何问题,请随时提问。