This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2411:TPS2411的关断阈值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665888/tps2411-turn-off-threshold-of-tps2411

器件型号:TPS2411

你(们)好。

我的客户正在使用 TPS2411进行设计、我正在查看原理图。

我发现关断阈值设置为大约0.14mV、RSET 通过150k Ω 电阻器(R7189)下拉。

但是、数据表指出、TPS2411的关断阈值需要设置为负值。

您能否告知他们当前的设计是否有效?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二张图片应该是下面的图片。  

    谢谢!

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、许耀明、

    在 positve 0.14mV 关断阈值下、轻负载电流为50mA 时、A-C 上的电压将为0.14mV、FET 将关断。
    现在、当 FET 关闭时、"C"将会下降。 这将在 A-C 上产生大于10mV 的电压、FET 将再次导通。
    当 FET 完全导通时、同样在50mA 负载下、A-C 上的电压将为0.14mV、因此 FET 将再次关断。
    这将导致输出"C"振荡。

    通过将>50mA (例如100mA)的轻负载始终连接到输出"C"、可以解决这个问题。
    始终连接100mA 电流将始终确保电压 A-C 为0.28mV、且 Voff 大于0.14mV、因此 FET 在轻负载下正常运行期间不会关断/导通。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    感谢详细的解释。 我已将其传递给客户、如果他们有其他问题、我会告诉您。

    此致、

    许耀明