This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:满载时输入电压下降。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666015/tps61088-input-voltage-drops-on-full-load

器件型号:TPS61088

您好,

我们使用 TPS61088RHLR IC 设计了 DCDC。 我们面临的问题是、当负载处于稳定状态时、输入电压下降0.6V、而不会干扰输出电压和电流。 请参阅以下数据以供参考。

输入电压:3.8V (无负载)、 3.2V (带负载)   

输出电压/电流:5.02V/6A

请建议如何在稳态条件下保持输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,米希尔
    您是否检查了输入电源的电流限制、它应该大约为10A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jing。

    从电池到 TPS61088主电感器的走线厚度和距离是多少? 由于输入电流非常大、大约为10A、因此60m Ω 的布线阻抗将导致0.6V 的压降。

    输出电压是否仍然稳定在5V?  如果为5V、则主要原因来自输入端。