This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:从 PWM 到 PFM 的效率数据和转换点。

Guru**** 2525720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1, LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664419/lm53603-q1-efficiency-data-and-transition-point-from-pwm-to-pfm

器件型号:LM53603-Q1
主题中讨论的其他器件: LM53603

我们的客户考虑使用 LM53603-Q1。

请告知我们以下问题。

请在以下条件下向我们发送效率数据(如果有)。

TA:-40°C、125°C

输入电压:12V

输出电压:5V

模式:自动模式

请告诉我们 该部件 从 PWM 到 PFM 的转换点的等式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    1.我已附上我对所要求条件最接近的数据。  我已附加了5V 输出@-40C 和13.5V 输入电压以及5V 输出电压@ 105C 和12V 输入电压的数据。  这些值与-40C/12Vin 和125C/12Vin 之间的效率不应相差很大。

    e2e.ti.com/.../LM53603.docx

    2.在内部,当 COMP 电压降至预定值时,器件进入 PFM 模式,反之亦然。 在自动模式下的效率图中可以轻松看到转换:

    此外、数据表中的图24还提供了模式变化时的负载电流(对于给定的 Vin)。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San

    感谢你的答复。

    我们还有其他有关 NO2的问题。

    我们了解模式变化取决于输出电流和输入电压。

     模式变化是否取决于电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您提出了一个好问题。 由于 LM53603是电流模式控制器件、因此电感器电流将直接控制从 PWM 到 PFM 的转换。 当电感器谷值电流达到0A 时、器件将从 PWM 转换为 PFM 运行。 电感器纹波电流取决于电感器值以及输入电压、输出电压和 Fsw。

    如有任何疑问、请随时通知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San

    感谢您的支持。

    使用以下公式计算转换点的 IOUT。

    请检查以下各项。

    输入电压:12V

    输出电压:5V

    Fsw:2.1MHz

    L:2.2 μ H

    在这种情况下、如果 IValley = 0、IOUT=315mA

    我想知道图24负载电流变化( @12V 条件)的 DN 为何为0.15A。

    请告诉我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的计算正确。 这大约是当负载增加时、器件从 PFM 转换到 PWM 的预期水平。 这与"向上"线更接近、与效率数字匹配。

    正在将器件的 COMP 电压与峰值电流*增益系数(V/A)进行比较。 COMP 有一个设置值、器件将从 PFM 转换到 PWM。 当负载增加或减少时、COMP 转换点之间存在迟滞。 迟滞是您在图24 (150mA)中看到的结果。 迟滞可防止器件在 PFM 和 PWM 模式之间来回转换、而在这两种模式下、负载电流只有很小的转换。

    本应用报告很好地解释了 Eco-Mode 的类似转换: www.ti.com/.../slva388.pdf。 虽然本报告不涉及 LM53603、但它提供了有关电流模式控制模式器件转换为或退出低功耗模式的更多信息。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San

    感谢您的支持。

    我在 计算中使用了频率值2.1Mhz。

    因此、我认为 计算值是 DN。

    如果 您有  此部件的详细方框图 来说明 PFM/PWM 转换点、请将其发送给我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有这个部件的方框图来解释 PFM/PWM 点。 您可以参考应用手册、了解电流模式控制转换器中从轻负载模式到 PWM 的转换。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Katelyn