Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 主题中讨论的其他器件: LM5069
我有使用 TPS2490的原型板、其中 PG 用于调节器的下游控制、如广告中所述。 根据 SLVS503E 中的数据表说明、 只要导通 MOSFET 上的电压超过2.7V 或 UVLO 处于活动状态、PG 就为 false (低电平)。 在下面的屏幕截图中、PG 不会对所述的任一条件做出反应(黄色是 EN 输入、绿色是 PG 输出、红色是 MOSFET 源极电压)。 根据7.3.9中的数据表说明、 PG 本应在源电压越过21.3V 时变为低电平、此时 Vds 超过2.7V (在 EN 下降沿之后大约2ms)、没有提到延迟。
更令人不安的是、7.2处的功能方框图显示 EN 和 UVLO 一起产生使能信号、但没有连接到 PG 信号路径以支持7.3.9中的语句。
7.2中是否有任何未显示的内容绕过9msec 计时器并在断电时触发 PG? 由于 PG 不会反映 MOSFET 源极的功率状态、因此我的开关会进入饥饿状态。 我必须在负载侧添加一个电容负载、以防止它们在15毫秒内挨饿(最大计时器规格)。 PG 不能用于类似这样的稳压器的下游控制。