This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 使用 EVM 参数、然后输出连接电机 PF 将从0.98降至0.9 @Vin=AC220V/400W 输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662649/ucc28019a-ucc28019a-use-evm-parameter-then-output-connect-motor-pf-will-drop-from-0-98-to-0-9-vin-ac220v-400w-output

器件型号:UCC28019A

您好!

我使用了 EVM 参数设计的400W 电源有一些问题。

参数如下:

VIN=AC85~265V、Vo=385V、IO=1.038A、输出=400W

L1 = 450uF、

,输出负载、连接电阻负载 PF 值不会明显下降。

但连接电机、PF 从0.98下降到0.9

为什么我连接电感负载、PF 将明显下降?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu
    如何加载电机以确保您具有400W 负载?

    直流电机负载应具有直流电流输入、并像电阻负载那样做出反应。
    请监控负载电压和电流、并确保负载实际为400W。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    此电机的应用在风扇中、因此负载可能会在一个间隔内发生变化。
    在稳定状态下、波形和直流输入值会如上所示更新。
    您可以看到波形 CH4是输入电流、CH1是输入电压。
    CH4值:峰-峰值:9.6A,频率:44.31k,均方根:1.277A,平均值:-34.25mA
    交流输入源 PF 值为83。
    我发现、当交流输入电压处于高电压时、PF 将变差。


    谢谢。