This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:申请原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665841/tps40170-request-schematic-review

器件型号:TPS40170

您好!

我的一位客户使用 TI 的 TPS40170根据仿真数据设计了电路。

当没有负载时、输出电压与预期的一样、但当有负载时、输出电压会降低。

设计要求为:

输入功率:8-32V
输出电压:6.6V
输出电流:8A
直流输入电缆:22AWG

驱动 IR LED 时、最大输出电流约为45W、每秒导通20次。

当 IR 不工作时、其消耗约为500mA。

该测试使用一个水泥电阻器进行测试、该电阻器的输出电流消耗约为2.5A。

请查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../TPS40170.pdf

e2e.ti.com/.../TPS40170_5F00_sc.pdf

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    感谢您分享客户原理图。  我想更详细地了解客户的电路板和问题。

    您还可以共享客户布局吗?    您是否能够在空载和负载时共享输入电压、输出电压和开关节点的波形?

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn