Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 您好!
我的一位客户使用 TI 的 TPS40170根据仿真数据设计了电路。
当没有负载时、输出电压与预期的一样、但当有负载时、输出电压会降低。
设计要求为:
输入功率:8-32V
输出电压:6.6V
输出电流:8A
直流输入电缆:22AWG
驱动 IR LED 时、最大输出电流约为45W、每秒导通20次。
当 IR 不工作时、其消耗约为500mA。
该测试使用一个水泥电阻器进行测试、该电阻器的输出电流消耗约为2.5A。
请查看随附的原理图。
e2e.ti.com/.../TPS40170_5F00_sc.pdf
谢谢、
终端