This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:此稳压器是否可在准直通模式下使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665242/tps54308-can-this-regulator-be-used-in-a-quasi-passthru-mode

器件型号:TPS54308

我有一个使用此降压稳压器生成5VDC 的应用。 I -可能-偶尔会出现输入电压降至5VDC 的情况。 由于数据表声称此器件可以具有100%的占空比、我想知道这是否意味着直通模式、我可以摆脱5VDC 输入。

谢谢!

Jerry Wasinger

Pi-Plates.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    根据数据表、只要 BOOT 至 SW 引脚的电压通常大于2.1V、它可以具有100%的占空比。

    BOOT 和 SW 引脚之间的电压用于驱动高侧 MOSFET。 当器件以100%占空比运行时、BOOT 和 SW 之间的电压会下降。 当达到启动 UVLO (典型值为2.1V)时、该器件将打开低侧 MOSFET 为启动电容充电、从而 Vout 开始下降、直到电压再次超过启动 UVLO 阈值。 此过程将导致输出产生较大纹波。

    如有任何疑问、请告知我! 谢谢!


    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我有一个后续问题。 如果我拉低使能端、能否使用另一个5VDC 电源直接驱动开关引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您是不是说在 VIN 接近5VDC 时使用另一个5VDC 电源驱动 TPS54308的输出?
    如果是、只要将 ENABLE 拉至低电平、您就可以执行此操作。

    此致、
    张三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、最后一个问题:如果 ENABLE 为低电平且 VIN 浮动、我能否使用另一个5VDC 电源驱动 TPS54308的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我想你可以这样做。 我手头上没有 TPS54308 EVM、但在另一个器件的 EVM 上有效。
    使能被拉低、在 VOUT 上施加电压、由于高侧 MOSFET 体二极管、VIN 上将存在电压。 该部件已禁用、不会发生切换。


    此致、
    张三