This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:变压器和缓冲器设计问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663058/ucc28610-transformer-and-snubber-design-issue

器件型号:UCC28610
主题中讨论的其他器件: UCC28050

大家好、我将使用 UCC28610进行恒压交流/直流转换。 以下是规格

输出- 30V 直流@1.5A

AUX O/p -~16V @ 100mA (用于 VDD)

I/P - 85VAC - 305VAC

我们面临的问题是-

1、我们使用的建议 Snubber (由 UCC28610设计计算器提供)在我们打开电路后立即烧坏、但我们仍然获得输出。

当前 PF 为0.65、所需 PF 大于等于0.95。

Ithd = 109%、Vthd = 4.4%

各位、敬请推荐变压器和缓冲器的设计和规格。  

P.S. -请尽可能与我分享变压器的详细规格以及制造所需的所有参数、因为我对此只有基本的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    感谢您对本视频的关注。

    首先、让我们来重点了解缓冲器-让您以更低的电压进行测试

    交流输入电压、以查看 MOSFET 漏极电压振铃到多高?

    您能否分享有关缓冲器的设计细节?

    您是否测试了变压器上的漏电感?

    您可以通过将次级绕组短接在一起并测量初级侧电感来实现该目的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、先生、

    首先、您是否在较低的交流输入电压下测试过缓冲器、以了解 MOSFET 漏极电压的振铃程度?

    -通过放置建议的缓冲器、Rsnub2在我打开电源后立即烧坏、因此无法读取。

    您能否分享有关缓冲器的设计细节?

    -请查找附件。 这里、我们将 P10的引脚2和3短接、RC 缓冲器发挥作用。

    您是否测试了变压器上的漏电感?  

    -我们的变压器初级电感为183uH、漏电感为40uH (根据您的建议进行测试)。

    谢谢

    此致

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    我从您的回复中注意到的第一件事是漏电感。 通常、反激式变压器的漏电感约为初级磁化电感的2%及以下。 您提到的变压器百分比约为22%、这是高质量的。

    由于泄漏电感较高、电感器将会有大量能量从电感器转储到缓冲器电路中、并可能导致电阻器烧坏。

    这是一个 PDF、您可以与磁性制造商联系并构建变压器: e2e.ti.com/.../4010.Magnetic-Manufacturer-List.pdf

    您必须提供变压器所需的匝数比、峰值初级电流、初级电感等信息。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Davit、感谢您的回复、我想告诉大家、我在 tansformer 设计中做了一些改进、并且达到了缓冲器不燃烧的状态、但想知道 UCC28610计算器是如何实现可靠性的; 如果我从这个中提供变压器说明、那么这会很好、因为对于不按计算器工作的电阻器、有一定的建议值。 此外、如果您能建议如何改善 PF、我们也很感激、因为到目前为止、它仅为0.6。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    我很高兴您的缓冲器不再燃烧!

    计算器工具无疑非常有用、可帮助您开始设计并指导用户进行组件值选择。 它们不是保证器件运行的方法、因为计算器可以做出一些假设、因此用户必须进行尽职调查以确保事情正确无误。

    为了提高 PF、可以使用 PFC 器件、例如 UCC28050、这是一种转换模式 PFC 控制器、可配置为具有光耦合器反馈网络的单级 PFC 和反激式控制器: www.ti.com/.../PMP11155

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Davit、我想自己纠正一下、变压器的漏电感为6.7uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    这样您就能够降低漏电感。

    您是否仍然面临缓冲器网络的问题?

    Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Davit、我相信我们已经解决了缓冲器问题。 您能帮我解决功率因数问题吗? 到目前为止、我们在230VAC 时达到了0.730 PF。 我们是否可以使用任何 #TI
    采用#UCC28610的 PFC 解决方案 ,可帮助我们达到>0.95PF。 谢谢