主题中讨论的其他器件: UCC28050
大家好、我将使用 UCC28610进行恒压交流/直流转换。 以下是规格
输出- 30V 直流@1.5A
AUX O/p -~16V @ 100mA (用于 VDD)
I/P - 85VAC - 305VAC
我们面临的问题是-
1、我们使用的建议 Snubber (由 UCC28610设计计算器提供)在我们打开电路后立即烧坏、但我们仍然获得输出。
当前 PF 为0.65、所需 PF 大于等于0.95。
Ithd = 109%、Vthd = 4.4%
各位、敬请推荐变压器和缓冲器的设计和规格。
P.S. -请尽可能与我分享变压器的详细规格以及制造所需的所有参数、因为我对此只有基本的了解。