This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662799/ucc27201-ucc27201-fails

器件型号:UCC27201

该器件在整个电机驱动循环中随机发生故障。 故障表现为部件出现泡泡和破裂。 显然、这是过热的迹象、可能是由其中一个引脚上的过压情况或负电压引起的。  通常情况下、故障与特定相位有关、在同一相位上为6分之一。  我要同时附上原理图和布局。 解决这一问题的任何帮助都将是巨大的。

e2e.ti.com/.../7455.Doc1.docxe2e.ti.com/.../Motor-Drive-Rev-4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您关注 UCC27201半桥驱动器。 我是 TI 高功率驱动器组的一名应用工程师、将致力于解决您的问题。

    要了解导致 UCC27201随机故障问题的原因、我需要了解有关您的应用的更多详细信息。

    在包含原理图的 Word 文档中、我看到 UCC27201的 VDD 为12V、但未指定 Vbatt 范围。 您能否确认12V 的 VDD 并为半桥输入提供 Vbatt 电压范围?

    您能否提供每个半桥相位的工作频率、以帮助确定驱动器功耗?

    由于动力总成开关节点上存在 di/dt 和 dV/dt、因此切换高电流和/或电压的电源转换器几乎始终具有一定的电压过冲和/或下冲。 控制信号可能会产生感应噪声、包括靠近电源转换器的驱动器输入。

    您能否提供以下示波器图:1) HO-HS (如果可能、使用差分探头)、LO 接地、HS 接地。 在一次记录上记录几个周期、放大时基以查看上升沿和下降沿过冲和下冲详细信息。 2) LI、HI、和 LO 以接地为基准的示波器图、和 HO-HS (如果可能的话、使用差分探针)。

    如果没有有关操作的更多详细信息、则很难确定导致驱动程序故障的原因。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我与上面发布的 Richard 一起工作、是否有关于此问题的任何更新? 您能否告诉我们问题是否仍然存在、或者您采取了哪些措施来解决该问题? 现在我将假定这一问题已经解决。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题尚未解决。  我们怀疑从一个相向另一个相位换向时在 HS 线上看到的尖峰是问题的原因。 这会导致驱动程序停止。 我们将高侧的 Rg 从4.99 Ω 增加到10 Ω、以减缓该 MOSFET 的导通/关断。  如果这不起作用、我们将在每条相线上放置一个缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的更新!

    确保将每个 HO/LO 驱动器的功率耗散考虑在内、以最大程度地降低驱动器功率耗散。 由于 Rgate 需要足够大以限制输出电流能力、因此大部分栅极驱动功率损耗在 Rgate 中耗散。 可以安全地假定、对于低值栅极电阻器(< 5Ω Ω)、大多数栅极驱动损耗在驱动器中耗散、而对输出电流能力的影响极小。 缓冲器将有助于实现振铃、如果问题是根本原因、可以在 LS 漏源极上放置 RC 缓冲器、也可以将 RL 缓冲器与谐振电路串联。

    下面的公式突出显示了这一点。 在第13页上阅读更多信息、请访问 :www.ti.com/.../slua618.pdf

      

    请告诉我此修复程序是否没有帮助、以便我可以!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    只需检查此问题、是否有任何更新?

    谢谢、