This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:无输出电压

Guru**** 2477295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665150/tps54526-no-output-voltage

器件型号:TPS54526

大家好、我们是一群电气工程学生、我们利用 WEBENCH 设计了以下电源。 这不是我们第一次使用直流/直流转换器。

在 PCB 上实现时、无法实现5.5V 输出。 所有其他引脚均按预期工作(EN 为高电平、VREG5产生5.5V 电压)。 在探测输出时、仅观察到5.5V 电压大约100ms、然后快速衰减。 是否有任何可能问题的想法?

还应注意的是、仅安装了 D1作为反极性保护、而不是 Q3。 输入电压为12V、这应该足够了。

非常感谢、

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    我将深入了解这一点、并在中国新年假期(2月21日)后再次与您进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回复。

    我们发现电源上的限流器太低、无法打开该降压模块。

    非常感谢、

    此致、

    Luke