This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:TPS63031

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665300/tps63031-tps63031

器件型号:TPS63031

您好!

  根据数据表,器件型号 为 TPS63031的降压/升压转换器的固定输出为3.3V。

但在少数情况下、语句会令人困惑。 您能解释一下。

1、下面的应用说明为"可调输出电压选项的电路"、其中电阻器网络还将器件型号置于固定器件(TPS63031)的电路下方。

图中显示 Vout=2.5V、其他图中的 Vout 为4.5V。 如何使用器件 TPS63031来实现该电压、该器件是具有3.3V 固定输出的转换器。

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    TPS63031固定为3.3V、无需外部反馈驱动器、如图5所示。
    不幸的是、图5、16和17的标题错误。 感谢您的通知、我将确保在下一版数据表中更新此信息。