This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找不具有逐周期电流限制功能的 SIMPLE SWITCHER

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, TPS544B25, TPS56121, TPS53353, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661104/looking-for-a-simple-switcher-without-cycle-by-cycle-current-limitation-feature

主题中讨论的其他器件:TL494TPS544B25TPS56121TPS53353TPS53355

直流/直流转换器与其保护 IC TPS25944 (位于直流/直流转换器之前)之间的交互有问题。

保护器 TPS25944的电流限制设置为0、7A、 如果直流/直流转换器过载并短路、则会开始逐周期限制电流。 这使得 TPS25944在系统启动时出现了正确的三角接线和关闭问题、此时已经过载到输出端、可能会发生什么情况。 对于内部4ms 计时器、电流尖峰小于单次触发跳闸值、并且它们将短路、如果过载高于0.7A 且持续时间超过4ms、则会关闭 TPS。

因此、该解决方案可以找到一个没有逐周期电流限制的 SIMPLE SWITCHER。 保护其输入上的直流/直流的一般想法是保护为电路供电的电池。 我知道3.3输出端的标称输出电流、我可以针对输入电流重新计算它、如果发生任何情况、直流/直流转换器会关闭。 这个解决方案的另一个原因是、在直流/直流、内部二极管或者内部低侧短路的情况下、电池也受到保护。

我正在寻找一款 SIMPLE SWITCHER:

9-12V 输入、3.3V 输出2-3A。 具有散热焊盘且无逐周期电流限制。 只有具有电压控制环路的简单 PWM 调制器(内部电流环路可实现更佳的稳定性)、可以使用内部二极管、内部 FET 以及内部低侧 FET、而不是二极管。

下面还介绍了有关我的问题的帖子:

e2e.ti.com/.../2417600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    我想我们不会有任何没有电流限制的集成器件。 您可以看看真正的旧控制器、例如 TL494:
    www.ti.com/.../TL494
    您还可以考虑使用具有 PMBus 控制功能的 TPS544B25等器件。 借助 PMBus、您可以选择器件如何响应过流事件。 您的缺点是实施了 PMBus 控制、而且它的额定负载电流为20A。
    您可以考虑使用具有极高可调电流限制的非 PMBus 控制。 将 OCP 电平设置为非常高的值、例如30A。这样、您的输入保护就会在以前触发。 如果这适合您、请查看 TPS56121或 TPS53353。

    请告诉我这些建议是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的建议。 我在没有 PMBus 的情况下考虑这些。 TL494看起来也不错、但在本例中需要 FET 外部。 此外、低 IQ 也很重要、因此我看到只有 TPS53353能够适应或355。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、

    是的、TPS53353 (20A)或 TPS53355 (30A)将是潜在的解决方案。 它们非常严重、但在您的保护器跳闸之前、您不必担心电流限制的发生。