直流/直流转换器与其保护 IC TPS25944 (位于直流/直流转换器之前)之间的交互有问题。
保护器 TPS25944的电流限制设置为0、7A、 如果直流/直流转换器过载并短路、则会开始逐周期限制电流。 这使得 TPS25944在系统启动时出现了正确的三角接线和关闭问题、此时已经过载到输出端、可能会发生什么情况。 对于内部4ms 计时器、电流尖峰小于单次触发跳闸值、并且它们将短路、如果过载高于0.7A 且持续时间超过4ms、则会关闭 TPS。
因此、该解决方案可以找到一个没有逐周期电流限制的 SIMPLE SWITCHER。 保护其输入上的直流/直流的一般想法是保护为电路供电的电池。 我知道3.3输出端的标称输出电流、我可以针对输入电流重新计算它、如果发生任何情况、直流/直流转换器会关闭。 这个解决方案的另一个原因是、在直流/直流、内部二极管或者内部低侧短路的情况下、电池也受到保护。
我正在寻找一款 SIMPLE SWITCHER:
9-12V 输入、3.3V 输出2-3A。 具有散热焊盘且无逐周期电流限制。 只有具有电压控制环路的简单 PWM 调制器(内部电流环路可实现更佳的稳定性)、可以使用内部二极管、内部 FET 以及内部低侧 FET、而不是二极管。
下面还介绍了有关我的问题的帖子: