请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们希望确保数据表中的图5。 为什么最大升压电流受到输入电压和输出电压的限制? 例如、当 Imax 设置为9A (BOOST_Imax_SEL=111)时、我们认为 IC 可在 Vin=5V 和 Vout=45V 时调节超过500mA 的电流。 他们想知道这个图代表什么。
此致、
tateo