This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:升压最大输出电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662038/lp8860-q1-boost-maximum-output-current

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8860-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保数据表中的图5。 为什么最大升压电流受到输入电压和输出电压的限制? 例如、当 Imax 设置为9A (BOOST_Imax_SEL=111)时、我们认为 IC 可在 Vin=5V 和 Vout=45V 时调节超过500mA 的电流。 他们想知道这个图代表什么。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    任何升压直流/直流设计都具有其可支持的最大开关占空比、基于此最大占空比的最大电压转换比为10、如数据表所示。
    这意味着升压转换器可在输入电压为4.5V 时支持45V 输出。 但这只是一个转换比、而不是考虑负载电流的实际运行条件。
    如果转换比变高、最大开关占空比将增加、效率将降低。 如果负载电流变得较高、由于每个升压组件上的功率损耗较高、效率将会更低。 这将增加升压开关占空比并限制最大输出电流。
    对于500mA 或更高的输出电流、实际转换比将为~5左右、这意味着5V 输入和25V 输出。 这是所有升压直流/直流设计的常见情况、最大转换比也会随组件选择而变化。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们还有其他问题。 该图是否取决于开关频率? 如果开关频率更快、损耗会增加。 因此、我们假设最大升压输出电流减小。 如果除了损耗之外还有其他因素、您能告诉我们吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    是的、最大电流取决于升压设计中的最大 SW 电流限制和转换比。

    在轻负载条件下、选择正确的电感器值可能会提高升压效率(降低损耗)、但在大多数情况下、较高的 SW 频率会导致较高的功率损耗、并将最大输出电流限制在较低的水平。 因此、应重点降低每个组件在高 SW 频率下的功率损耗、以最大限度地提高输出电流支持、例如使用具有低 Rdson 和输入电容的 SW FET、具有低 DCR 的电感器、具有低 VF 的肖特基二极管和快速反向恢复时间。

    希望这对您有所帮助、