主题中讨论的其他器件:TPS61041、 TPS61040
大家好、
我的客户希望了解如何计算125°C 时的平均电流消耗
由于 TPS61041-Q1没有 WEBENCH、因此已使用 TPS61041对其进行了检查。
WENBENCH 仅支持高达85°C 的温度
请告诉我如何计算以下条件下的平均电流消耗。
VIN=3.06 VOUT=20V IOUT=0A 温度=125℃
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望了解如何计算125°C 时的平均电流消耗
由于 TPS61041-Q1没有 WEBENCH、因此已使用 TPS61041对其进行了检查。
WENBENCH 仅支持高达85°C 的温度
请告诉我如何计算以下条件下的平均电流消耗。
VIN=3.06 VOUT=20V IOUT=0A 温度=125℃
此致、
高志林
51.76mA 不是很正确、因为不同 IC 的 Rdson 具有容差。 电感器也具有一定的容差。 正如我测试的那样、它应该大约为55mA。 如果他们选择更好的电感器、那么 Iin 将小一点。 为什么他们需要如此精确的值? 对于 EVM 板上的电源 IC、Iin 通常具有较大的容差。
是的、在125C 下无法提供 TPS61041的消耗电流。 功耗将具有较大的容差、测试值更准确。
您好、Helen - San
感谢您快速再次订购。
我会回复客户、IC 变化量为±20%。
其他条件如下所示。
温度:-25、0、25、50、75、85、125
| 否 | 1 | 2. | 3. | 4. |
| 输入电压[V] | 3.56. | 3.56. | 4.66 | 4.66 |
| 输出电压[V] | 20.21. | 20.21. | 18.19. | 18.19. |
| 输出电流[mA] | 6.5. | 4.81. | 3.16. | 1.98 |
此致、
高志林
您好!
请为所附结果加油打气。 我只在-25°C 至85°C 的温度范围内提供 eff 和 Iin。 因为我在测试过程中发现我使用了一个85C 电感器、现在 我们没有准备好125C 电感器。
供应商很快就会为我们提供125C 电感器。
我对此感到很抱歉。 e2e.ti.com/.../tps61041-eff-with-10uH-inductor-.xls
您好、Helen - San
之后的进展情况如何?
何时可以获得测量结果?
客户正在检查是否使用 TPS61041-Q1。
还有其他评估条件。
VIN=3.56V
VOUT=20.21V
Iout=3.09mA、7.14mA
首先、请向我提供先前条件的测量结果。
我认为、由于您正在调查原因、测量结果可能不会出现。
我想提前进行计算并将其输出。
我认为过去的互动就是这样。
电流 消耗的最大值=电流 消耗的典型值 ×2×DCR 变化。
正确吗?
此致、
高志林