This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:DEVSLP:如果不使用-应该对该引脚执行什么操作?

Guru**** 2766355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664623/tps25940-devslp-if-not-used---what-should-one-do-with-that-pin

器件型号:TPS25940

我有一个使用 TPS25940的客户设计、不需要 DEVSLP 模式。

通过查看 e2e 帖子:  

有人提到可以禁用该功能、但却从未说明如何禁用。

请告诉我。  (即接地? 旁路至 GND? 浮点?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    要禁用 DevSleep 模式、DEVSLP 引脚应连接到 GND。

    此致、
    Rakesh