主题中讨论的其他器件:TPS81256、
您好!
您能否告诉我建议的输入电容值,该电容值应连接在 VDD 和 GND 之间?
TPS81256输出连接到 VDD、电压为5V。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一些其他信息。
EVM VDD 范围高达14V。 在14V 电压下、有效电容可能在1uF 至2uF 的范围内。 我不会让它低于1uF。
内部 LDO 会尝试将 VREG 电压调节至5V。 如果您在5V 电压下提供 VDD、则 LDO 输出将为 VDD - Vdropout。 当 VDD 低于 VREG (最大值)+ Vdo = 5.36 + 0.230 = 5.59V 时、您可能会看到输入纹波电压直接施加在 VREG LDO 输出上。 我建议将 VDD 电压升高到6V 而不是5V、或滤除纹波电压。