This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23625:使用的电容器是否考虑直流偏置?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664411/webench-tools-lmr23625-does-the-capacitor-being-used-consider-dc-bias

器件型号:LMR23625

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMR23625并使用 WEBENCH。

他有一个使用电容器的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我已通过 WEBENCH 确认 LMR23625的工作情况。

因此、外部电容器的值是否考虑了直流偏置特性?

μF、在【LMR23625】的仿真结果中、输出电容器件型号为【μ F GRM32ER61E226KE (25V 耐压22 μ F)】。

μ 数据表,12V 电压下的容量约为7至8 μ F。

μF 使用两个电容器、电容器变为14 μ F 至16 μ F。

它是否应 μF 并联方式增加到22 μ F?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../LMR23625_5F00_IN22_2D00_28V_5F00_OUT12V_5F00_2.2A_5F00_20180130.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    Webench 将考虑电容器的降额。  对于此设计、Webench 建议使用2 x 22uF @ 25V X5R。  如果客户对下冲和过冲有特定的瞬态要求、他们可以使用数据表第21页的公式进行验证:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢你的答复。

    我知道 WEBENCH 被视为电容器的直流偏置、选择2 x 22uF。
    此外还考虑了额定电压和类型。

    我将与客户分享这些信息。
    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一