主题中讨论的其他部件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 BQ40Z50-R2
我大约一年前就要提出这个问题、因此如果程序发生了变化、请告诉我...
我获得了电池放电日志、其中四节串联的镍氢电池。 我上传了这份报告、GPC 报告仅说:
"请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征。"
好的、既然没有本地代表、我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我大约一年前就要提出这个问题、因此如果程序发生了变化、请告诉我...
我获得了电池放电日志、其中四节串联的镍氢电池。 我上传了这份报告、GPC 报告仅说:
"请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征。"
好的、既然没有本地代表、我应该怎么做?
尊敬的 David:
我感谢有关 GPCCHEM 工具的反馈、这将是一个非常有用的功能。
建议使用 GPCPACKER 工具、因为您的 config.txt 文件似乎存在错误。 此工具将为您创建文件。 我很高兴听到您能够解决格式问题。
就结果而言、LiCo02有点奇怪、尤其是对于镍氢电池而言。 在您的4S 配置中、config.txt 中是否包含了该详细信息、或者是否将其设置为1? 如果设置为1S 配置、这可能会说明匹配不良。 如果是、请将值设置为4、然后使用 GPCCHEM 工具重新运行。
要浏览此 hump 并尽快使您的器件正常运行、请向我发送您的学习日志和 gg.csv 文件、以便我可以对其进行分析。 电池数据表也会有所帮助。
此外、为了简化此流程并让我更快地交付结果、请告诉我:
这是定制板还是 EVM?
如果 EVM:
-您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
- J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
- J2:短接引脚____和____
如果是定制板:
- BAT 上的分压器值:
-高电阻器:_________________ 电阻
-低电阻:_________________ 电阻
-电流感测电阻:_________________ m Ω
电池单元信息:
化学:镍氢电池
-最大电压:_________ 五
-标称电压:_________ 五
-容量:______ 毫安时
电池组/应用信息:
-配置:__S__P
-最大负载:_________________ mA
-额定负载:_________________ mA
正常工作温度:_________ 摄氏度
-工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
-外部热敏电阻组件:是/否
-电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统
此致、
Bryan Kahler
您好、Bryan、
我直到周一(29日)才在办公室、但我会尽可能多地回答。
首先、我无法了解如何附加文件。 我找到了一个"安装程序"文件、但对我来说这是不同的。
其次、我在使用 bqStudio 时遇到了很多问题、遇到了糟糕的通信和虚假编号、我放弃了尝试使用它来捕获数据、并在我们收集必要数据的电路板上编写了我自己的应用程序。 所以、我没有您需要的 gg.csv 和日志文件。 我可以发送我收集的 csv 和配置文件。
是的、我确实验证了配置文件是否串联指定了4个单元格。
要回答您的问题:
- BAT 上的分压器值:
-高电阻:100K 欧姆
-低电阻:165K 欧姆
-电流感测电阻:100m Ω
电池单元信息:
化学:镍氢电池
-最大电压:1.4V
-标称电压:1.2V
-容量:3200mAh
相关规格、请访问 :data.energizer.com/.../nh15-2300.pdf
电池组/应用信息:
-配置:4S1P
-最大负载:20mA
-额定负载:16mA
正常工作温度:22°C
工作温度范围:0°C 至30°C
-外部热敏电阻组件:N
- Pack 侧或系统侧压力表:系统
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、Dave
尊敬的 David:
我所提到的文档是下一个版本、SLUSBZ5B、可在以下位置找到: www.ti.com/.../bq34z100-g1
校准单元后、现在可以使用 bqStudio 的内置记录功能、充电器和电子负载来确定化合物 ID。
要创建日志、请执行 GPCCHEM 用户指南中的步骤、该指南位于: www.ti.com/.../slva725
要记录的重要参数包括:
-时间(以 s 为单位,日志记录应以1s 为间隔)
-电池电压(单位:mV)
-电池电流(单位:mA)
-电池温度(单位:摄氏度)
对于此日志、可能有多节电池串联、但对我们来说、其中一节电池的电压更准确。
请注意:您的电池的休眠时间值可能比指南建议的更长(因为它是在编写时考虑到锂离子电池)。 确保电池能够在充电后、放电之前和放电之后休息。
创建日志(并保存到文件中)后、您可以手动创建存档以上载到 gpcchem 工具、按照用户指南中的说明进行操作、也可以使用 GPCPackager 工具自动创建存档。 如果要使用 GPCPackager 工具创建存档、请从系统中断开 EV2300的连接并重新启动 bqStudio。 选择 bq40z50-R2监测计的最新版本。 单击 GPCPackager 工具。 填写此工具上的信息、它将为您创建存档。
存档文件可上传到 GPCCHEM 工具、该工具可通过以下链接找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem
如果您有任何问题、请告诉我!
此致、
Bryan Kahler
您好、Bryan、
嗯、很高兴知道我不是一个人、但是...
注意到唯一真正的变化是在 CurrentColumn 中、从平均值变为现在、我只是更改了那一行。 相同的结果!
因此,我复制并粘贴了您在答复中所包含的文本,并重新提交。 我还确保最后一行以 A 结尾 只是为了保持干净。 相同的结果!
正如他们所说的:疯狂的事情正在做同样的事情,并期待着不同的结果。
如果您得到的响应不是大"0"、GPCHEM 会告诉您什么?
谢谢、Dave