This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:获取 bqstudio 的 CHEMID

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648452/bq34z100-g1-getting-chemid-for-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ40Z50-R2

我大约一年前就要提出这个问题、因此如果程序发生了变化、请告诉我...

我获得了电池放电日志、其中四节串联的镍氢电池。 我上传了这份报告、GPC 报告仅说:

"请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征。"

好的、既然没有本地代表、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    你来到了正确的地方! 请向我发送您的日志、以便我可以在内部运行测试。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    不幸的是,我现在不在办公室,可能要几天才能拿到原来的文件。 与此同时,我有一些问题。 是否最好再等待几天并获得一组更最新的数据? 自从我执行了原始运行以来、我已经构建了更好的负载、并相信我可以获得更准确的数据。 另一个问题是:这是一组新的单元格、还是无关紧要? 我可以使用的电池在今年内一直在使用。 获取新设置可能需要几天时间。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    最好等待几天、然后使用全新的单元格获取最新的数据集。

    旧细胞将老化、并且不会提供几乎与之匹配的结果。 我们可以使用旧电池开始配置监测计、但可能需要重新执行所有工作、因为新电池将具有不同的 Qmax。

    我很高兴听到您构建了更好的负载-恒流负载对于使用 GPCCHEM 工具确定合适的 ChemID 非常重要。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    最后回到办公室、使用新的电池等 现在的问题是,如何附加日志文件?

    我把它发送到 chem id 程序、这基本上没有任何东西。 GPC_REPORT 文件的编号仅为"0"、MiscInfo 仅重复处理类型。 我觉得我做了一些基本的错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    要将信息发送到该工具、需要压缩 config.txt 文件和日志文件。 以下是指向说明的链接: www.ti.com/.../slva725.pdf

    bqStudio 中的 GPCPacker 工具当前未与 bq34z100-G1关联、但是、如果您(器件已断开连接)打开 bqStudio 并选择最新的 bq40z50-R2计量、则可以选择 GPC Packager 工具。 您可以使用此工具创建用于发送 GPCCHEM 工具的软件包。

    创建软件包后、请通过以下链接上传软件包: http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很显然、您不理解我的消息... 我完成了所有这些、但没有返回任何内容。 我想将文件发送给其他人进行审核。 我认为我做的一切都很好、但显然工具不一致。

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    第一个注释:我的原始文件不起作用的原因是配置文件中有一个拼写错误。 GPCHEM 计划会在其预期的情况不存在时进行标记、这将会很有帮助。

    我使用 bqStudio 遵循了您的过程、最后找到了我的拼写错误、并通过 GPCHEM 运行了两组数据。 结果是相同的-而且 w - a - y 是错误的。 它表明 LiCoO2化学成分的误差为100%至200%!

    这些电池是镍氢电池、我只想使用电量监测计功能。 如果我更了解 bq34z100-G1的工作原理、我现在就尝试对其进行封装、我感觉自己是在向后移动。

    感谢所有帮助。
    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我感谢有关 GPCCHEM 工具的反馈、这将是一个非常有用的功能。

    建议使用 GPCPACKER 工具、因为您的 config.txt 文件似乎存在错误。  此工具将为您创建文件。  我很高兴听到您能够解决格式问题。

    就结果而言、LiCo02有点奇怪、尤其是对于镍氢电池而言。 在您的4S 配置中、config.txt 中是否包含了该详细信息、或者是否将其设置为1? 如果设置为1S 配置、这可能会说明匹配不良。 如果是、请将值设置为4、然后使用 GPCCHEM 工具重新运行。

    要浏览此 hump 并尽快使您的器件正常运行、请向我发送您的学习日志和 gg.csv 文件、以便我可以对其进行分析。 电池数据表也会有所帮助。

    此外、为了简化此流程并让我更快地交付结果、请告诉我:

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我直到周一(29日)才在办公室、但我会尽可能多地回答。

    首先、我无法了解如何附加文件。 我找到了一个"安装程序"文件、但对我来说这是不同的。

    其次、我在使用 bqStudio 时遇到了很多问题、遇到了糟糕的通信和虚假编号、我放弃了尝试使用它来捕获数据、并在我们收集必要数据的电路板上编写了我自己的应用程序。 所以、我没有您需要的 gg.csv 和日志文件。 我可以发送我收集的 csv 和配置文件。

    是的、我确实验证了配置文件是否串联指定了4个单元格。

    要回答您的问题:

    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻:100K 欧姆
    -低电阻:165K 欧姆
    -电流感测电阻:100m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:1.4V
    -标称电压:1.2V
    -容量:3200mAh

    相关规格、请访问 :data.energizer.com/.../nh15-2300.pdf

    电池组/应用信息:
    -配置:4S1P
    -最大负载:20mA
    -额定负载:16mA
    正常工作温度:22°C
    工作温度范围:0°C 至30°C
    -外部热敏电阻组件:N
    - Pack 侧或系统侧压力表:系统

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提供上述详细信息。 对于 bqStudio、您使用的是哪种通信适配器? 如果是 EV2300、请确保它不是3.1C 版。 已知此版本的 EV2300固件会导致通信问题、必须进行更新。 此外、EV3200还包括可能干扰电路板上的上拉电阻器的上拉电阻器。

    bqStudio 将帮助简化支持过程、因此不需要转换所有内容、我们正在使用"已知良好"设置。 我知道到目前为止还没有发生过这种情况、对此我深表歉意。 此外、bqStudio 需要对 chemID 进行编程(我们还没有准备好)。

    同样、让我们尝试对 bqStudio 进行故障排除。 要附加文件、请单击"插入代码"、"附加文件"等... 响应框下方的链接。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看看你的帖子上的时间戳、我假设你在东部时区以西的某个地方。 我不会在办公室工作一会儿、但我可以回答我们的一些问题并取得一些进展。

    首先、我使用的是 EV2300、因此... (具体模型为灰色案例、根据勘误表、HDQ 行的标签正确。)

    A.如何验证和更新固件? 我在用户指南中没有看到任何内容等

    B.查看提供的原理图、我没有在 SDA 和 SCL 线路上找到任何上拉电阻。 也许是一个更新的原理图... 那么、我如何识别它们呢? 如有必要、我可以使用工具将其卸下。 此时、我并不觉得这是问题、但我愿意尝试。

    只需注释:我已经能够使用 bqStudio 对器件进行编程。 至少它完成了校准过程、有必要恢复原始固件以恢复到我以前的状态。 停机是 CHEMID、并进入培训阶段。

    关于附加文件... 我单击了链接、但在后续屏幕上看不到任何特定路径。 我可能缺少一些东西。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    更多信息... 我上拉 bqStudio 并看到显示了 EV2300的版本。 我有3.1c。 因此、我将需要有关如何更新它的说明。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    EV2300 v3.1C 固件的更新程序可在以下位置找到: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    这些说明包含在存档中。

    答:当您将 EV2300插入计算机并打开 bqStudio 时、它会在左窗格的 Device 顶部显示固件版本。

    B. David、很抱歉、您绝对正确。 EV2300上的 SMBus 被上拉、但 I2C 和 HDQ 线路上没有上拉电阻。

    我已向您发送了一个朋友请求、以便您可以通过电子邮件发送文件。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    在查看过程中、我似乎需要两个 EV2300来执行更新。 是这样吗?

    在本例中、我只有一个。 现在该怎么办?

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我通过电子邮件进行了跟进 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    好的。 第二个 EV2300并更新了第一个 EV2300。 它现在是3.1m 版本、当然情况会更好。 我已经能够校准电压和电流。 (可能需要对此进行细化...) 但是、每当我尝试将温度校准为22°C 时、内部温度都是如此。 它继续报告-39.2C。

    对于我的应用、我不关心这一点、因为我们使用不同的温度传感器。 但是、bqStudio 将报告/记录它读取的任何内容。 那么、我怎么做了?

    一次一步...

    稍后、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    好的。 弄清楚如何设置/清除 temps 位-这是一个全面的问题。 现在一切似乎都在正常工作。 我现在的问题是:接下来会怎样? 我假设您希望我捕获日志、但请向我指出特定的过程(文档或其他)。 我似乎在追逐自己的尾巴时迷路了!

    请注意、仅供参考。 我们的电路中有一个0.10欧姆的感应电阻器。 由于 OUT 应用是低电流、我将离开 bqStudio、认为它的值为0.01 Ω。 这意味着我们以十分之一 mA 的电流读取电流、并且我们的电池具有23000 mAHr 额定值。 如果出现特定问题。 请告诉我。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    此时、最好切换回数据表第8.2.2.1节中收听的步骤。

    在第8.2.1.4节第4步中、我们确定感测电阻值。 要修改的参数为:
    -数据闪存:校准:数据:CC 增益
    -数据闪存:校准:数据:CC 增量

    校准器件时(在 CALIBRATION 选项卡中)、将修改这些值。 校准时、请施加1A 负载。

    校准器件时、请在校准电压或电流之前执行电路板偏移校准。

    建议使用 bqStudio 来修改这些参数。 如果使用了 EVSW、显示的值会有所不同、因为需要进行 DF 到 EVSW 的转换、如数据表(第29页)的表12中所述。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    首先,我需要作出一些澄清。 请参阅数据表的第8.2.2.1节。 这适用于 BQ34Z100-G1吗? 因为第8.2节只有方框图。 我只想确保我们位于同一页上。 (我的文档是:SLUSBZ5A–2015年1月–2015年7月修订)

    无论如何、我今天早上在 bqStudio 中所做的是:
    -设置零电流条件并校准 CC 增益和 CC 增量
    -校准了温度
    -将电流设置为100mA 并校准为1000 (请记住、我需要10倍标度)
    我没有像昨天那样重新校准电压、但它仍然有效。

    此时、我的单元已校准。 获取 GPCHEM 所需内容的下一步是什么?

    注意:自从固件升级以来、bqStudio 的运行效果一直更好!

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我所提到的文档是下一个版本、SLUSBZ5B、可在以下位置找到: www.ti.com/.../bq34z100-g1

    校准单元后、现在可以使用 bqStudio 的内置记录功能、充电器和电子负载来确定化合物 ID。

    要创建日志、请执行 GPCCHEM 用户指南中的步骤、该指南位于: www.ti.com/.../slva725

    要记录的重要参数包括:
    -时间(以 s 为单位,日志记录应以1s 为间隔)
    -电池电压(单位:mV)
    -电池电流(单位:mA)
    -电池温度(单位:摄氏度)

    对于此日志、可能有多节电池串联、但对我们来说、其中一节电池的电压更准确。

    请注意:您的电池的休眠时间值可能比指南建议的更长(因为它是在编写时考虑到锂离子电池)。 确保电池能够在充电后、放电之前和放电之后休息。

    创建日志(并保存到文件中)后、您可以手动创建存档以上载到 gpcchem 工具、按照用户指南中的说明进行操作、也可以使用 GPCPackager 工具自动创建存档。  如果要使用 GPCPackager 工具创建存档、请从系统中断开 EV2300的连接并重新启动 bqStudio。 选择 bq40z50-R2监测计的最新版本。 单击 GPCPackager 工具。 填写此工具上的信息、它将为您创建存档。

    存档文件可上传到 GPCCHEM 工具、该工具可通过以下链接找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    好的。 事情似乎变得更好。 但是、由于所需的时间、我可能在星期四之前不会捕获日志文件。 (我必须在场以控制充电/放电部分。) 我现在的问题是:是否有方法来控制日志文件的内容? 现在、它似乎正在记录所有寄存器。 我认为,如果我们能够从一开始就消除所有不相关的数据,那将是很好的。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    为了回答有关限制日志记录的问题、我在 Kevin Main 的视频中提到了"Advanced View"。 那么、这个问题已经得到了解答。 (如果手册中提到了此功能、将会有所帮助。)

    现在、我的下一个问题是:应该直接记录哪个电压或平均电压和电流? 如果没有关系、我将使用平均值、因为它会平滑数据。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    到目前为止、您可能已经厌倦了我、但是... 在视频结束后、Kevin Main 讲述了"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 我找不到。 最重要的是、在"帮助"菜单中进行的搜索不会显示任何内容。 我使用的是版本1.3.80、并且对"手动模式"感兴趣。 现在是否以不同的方式介绍了该内容?

    再次感谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的 Bryan,还有一个问题... 也许...

    GPCHEM 的首选放电率是多少? 我之前的数据基于 Q/10、这意味着放电周期大约为10小时。 当我将充电和休息时间添加到这里时、我最后至少需要17个小时、这就是我遇到调度问题的地方。 (我的程序为我执行了计时、使用 bqStudio、我需要在场。) 如果 Q/20是可以接受的、那么我可以对它进行计时、以便大约20小时的放电时间是在晚上。

    我要讨论的一个地方是:如果我在手动模式下使用 bqStudio 收集数据或使用程序收集相同的数据、有何区别? 我已经向您发送了一个文件:一个是我手动操作的文件、另一个是按照 GPCPackager 使用您的说明打包的文件。 这两个结果都是相同的。 为什么我现在期望有什么不同? ("疯狂的行为不断重复、期待不同的结果。")

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我复制并粘贴了您的问题、并尝试按照[BK]标签回答。 请告诉我是否有任何其他遗漏或需要澄清的事情。

    1.好的。 事情似乎变得更好。 但是、由于所需的时间、我可能在星期四之前不会捕获日志文件。 (我必须在场以控制充电/放电部分。) 我现在的问题是:是否有方法来控制日志文件的内容? 现在、它似乎正在记录所有寄存器。 我认为,如果我们能够从一开始就消除所有不相关的数据,那将是很好的。

    [BK]您可以减少日志文件中的内容、但不建议这样做。 额外的列在调试中非常有用。 请使用高级视图修改记录的内容。

    2.为了回答我关于限制日志记录的问题,我在 Kevin Main 的视频中提到了“高级视图”。 那么、这个问题已经得到了解答。 (如果手册中提到了此功能、将会有所帮助。)

    现在、我的下一个问题是:应该直接记录哪个电压或平均电压和电流? 如果没有关系、我将使用平均值、因为它会平滑数据。

    [BK]太棒了! 我们推出了新的配套资料、其中包括此内容。 感谢您的反馈! 我通常会在 config.txt 中记录除这些外的所有内容、指定为 GPCCHEM 工具提供的直流电压和直流电流。

    3、你可能现在已经厌倦了我、但是... 在视频结束后、Kevin Main 讲述了"Learning Cycle (学习周期)"选项卡。 我找不到。 最重要的是、在"帮助"菜单中进行的搜索不会显示任何内容。 我使用的是版本1.3.80、并且对"手动模式"感兴趣。 现在是否以不同的方式介绍了该内容?

    [BK]"学习周期"选项卡是一项很好的功能、未添加到 bqStudio 和 bq34z100-G1的工具规格中。 我已将此反馈传递给工具团队-这将是一个很好的功能! 遗憾的是、对于 bq34z100-G1、它暂时是手动的。 您可以尝试将 bqStudio 打开至 bq275xx 器件、然后连接 bq34z100-G1、但我还没有时间对此进行测试。

    4、好的、Bryan、还有一个问题... 也许...

    GPCHEM 的首选放电率是多少? 我之前的数据基于 Q/10、这意味着放电周期大约为10小时。 当我将充电和休息时间添加到这里时、我最后至少需要17个小时、这就是我遇到调度问题的地方。 (我的程序为我执行了计时、使用 bqStudio、我需要在场。) 如果 Q/20是可以接受的、那么我可以对它进行计时、以便大约20小时的放电时间是在晚上。

    我要讨论的一个地方是:如果我在手动模式下使用 bqStudio 收集数据或使用程序收集相同的数据、有何区别? 我已经向您发送了一个文件:一个是我手动操作的文件、另一个是按照 GPCPackager 使用您的说明打包的文件。 这两个结果都是相同的。 为什么我现在期望有什么不同? ("疯狂的行为不断重复、期待不同的结果。")

    [BK]问得好! 首选放电率会根据器件的化学成分而变化。 锂离子器件使用 C/10速率。 铅酸和镍氢电池使用 C/20速率。 您的电子负载是否具有电压限制? 如果是、即使在手动模式下、也只需设置并忽略它。 如果不使用自动测试设备、我将让电池在周末运行。 该算法非常高兴在电池放电后获得良好的平坦 OCV 读数。

    [BK]关于 GPCPackager、它只需"自动化"创建 config.file、重命名日志文件以及创建包含这两个文件的存档的过程。 我发现、像您第一次这样、只需手动启动就更容易了。 GPCCHEM 工具是否为两个日志文件返回相同的结果?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的详尽答复。 我将努力使这一切到位、并于今晚开始测试。 要回答我现在可以回答的几个问题...

    我限制日志记录量的目的是消除那些没有价值的参数、直到我们克服这一障碍。 例如、为什么在设备尚未编程时记录剩余电量(和相关参数)?

    我将调节至 Q/20、并尽可能地以最佳状态运行。 我的"电子负载"不够智能、无法在循环结束时断开。 (嗯、也许我今天还可以补充一下。) 我将尽力而为。

    GPCHEM 在手动格式化数据上返回的结果与 GPCPackager 的结果基本相同。 我将通过外部电子邮件发送这两个文件、供您查阅。 有趣的是、即使它列出了4S 配置、程序也会忽略这一点。 如果化学成分是已知因素、为什么 GPCHEM 程序不能将其作为参数、从而限制其所需的工作? 例如、如果我们知道它是镍氢电池、为什么在数据库中搜索锂技术的匹配项?

    这个问题从我的结尾就是"思考的食物"。 大多数镍氢电池的充电/放电特性是否基本相同、只是总容量有所不同? 选择现有化学物质并调整总容量、然后再运行是否足够了?

    稍后、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我相信我昨晚的跑步很好。 我尝试了断开 EV2300、上拉 bqStudio 并指定 bq40q50-R2的技巧(我相信我是对的)。 但 bqStudio 刚才说无法加载电池组。 有两个版本、我尝试了这两个版本。 我最终用手进行了封装。 当我输入这个值时、结果又回来了-什么都没有! 我仔细检查了配置文件、它对我来说看起来是正常的。

    我将通过外部电子邮件向您发送 zip 文件 希望您能看到我的错误...

    周末愉快!
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    好的、好消息是-您不是孤单。 我在内部运行了该文件、并接收到0作为输出。 要修复配置文件、请更新 ElapsedTimeColumn=3和 CurrentColumn=6。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    嗯、很高兴知道我不是一个人、但是...

    注意到唯一真正的变化是在 CurrentColumn 中、从平均值变为现在、我只是更改了那一行。 相同的结果!

    因此,我复制并粘贴了您在答复中所包含的文本,并重新提交。 我还确保最后一行以 A 结尾 只是为了保持干净。 相同的结果!

    正如他们所说的:疯狂的事情正在做同样的事情,并期待着不同的结果。

    如果您得到的响应不是大"0"、GPCHEM 会告诉您什么?

    谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    另请修改:ElapsedTimeColumn=3

    这样就可以清除问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很明显你不明白我在答覆的第二部分所说的话。 我复制并粘贴了*两个*段并得到了 zip 响应。 (如果需要、我可以通过电子邮件发送我提交供您查看的 zip 文件。)

    如果您有不同的内容、我会对您提交的文件以及结果的副本感兴趣。

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我确实得到了结果、当我离开实验室时、我将通过电子邮件发送结果。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管该线程标记为已解决(可能是通过单击错误链接而发生的、似乎无法更改该状态)、 我想指出、TI 未能正确解决我的问题并回答与我的应用相关的问题。 因此、我们放弃了按照数据表中的"承诺"使用电量监测计功能的所有尝试。 自从我们开始这项努力以来已经过去了一年多,我曾与两名据说知识渊博的支助人员合作,但主要问题尚未得到解决。

    从我的角度来看、出现了一些问题、因为 TI 不理解使用电量监测计测量小电流的要求、而且化学成分不是锂基电池。 另一个原因是、除非数据源自 bqStudio、否则它们会拒绝接受数据。 我发现机器和用户界面都不友好。 bqStudio 产生的数据噪声高于外部应用产生的数据噪声。 然而、根据噪声数据、我预计会相信 GPCHEM 计划的结果。

    是的、此问题已解决、但客户不能满意地解决。

    此致、
    David J. Pfaltzgraff