This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:SVDD 电压范围

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664589/lm3435-svdd-voltage-range

器件型号:LM3435

我需要验证 SVDD 的输入电压范围是否介于1.7V 和 Vin 之间。  数据表的"建议运行条件"部分中未列出该电压、但 I2C 规范中确实引用了该电压:  

我假设这意味着我们可以设置 SVDD = 1.8V、并直接通过 MCU 的1.8V I2C 接口进行通信、而无需使用电平转换器、同时 Vin 设置为5V 等更高电压。  请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是我发现的另一个非常相似的线程。 希望您能在此处找到答案。 如果不通知我、我将跟踪熟悉此器件的人。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这回答了我的问题。
    我不知道为什么在发布问题之前、我最初搜索时没有看到这篇文章。