This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:LM4030输出噪声最大峰峰值电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664334/lm4030-lm4030-output-noise-max-peak-to-peak-voltage

器件型号:LM4030

您好、支持团队。

您是否有输出噪声最大峰间电压数据或 图形?
我将询问参考值级别。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    没有针对输出噪声的最大规格、但是数据表中显示了一个典型图。

    这是2.5V 版本的一个。

    此致、

    Ethan