This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:在激活使能引脚后不能 n#39;t 升压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651142/tps55340-doesn-t-boost-after-activating-enable-pin

器件型号:TPS55340

您好:

 

我们使用的是 TPS55340。 我们的主板工作正常,但如果 PIN EN 上的电压低至0.2v,则系统不会升压,这是正确的。 之后,如果针脚 EN 上的电压再次升高到1,350,系统将不再升压。 我们使用了 webench 工具和 Excel 文件(TPS55340升压设计计算器)、结果相同。 是否有人知道发生了什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc18.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定 EN 电压高于1.3V? 如果它高于1.3V、它可以启动。 请勿将其设置为1.3V、因为由于存在大量差异、某些器件需要 EN>=1.3V 才能成功启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我确定。 我们测试了移除 R218并填充20K 上拉电阻、只是为了将 PIN EN 固定为+24V。 仍然无法启动。

    谢谢你

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 频率是多少? 您确定 IC 仍然正常并且未损坏吗?  请移除 Vin、然后重新添加 Vin、 以检查 IC 是否能够成功启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helen

    回答您的问题:

    EN 频率是多少?

     

    它只有几次使用开/关信号。

     

    您确定 IC 仍然正常并且未损坏吗?  

     

    我不知道,这是 PCB 和其他3种情况,但问题是为什么一个好的 PCB 会变成这种情况?

     

    请移除 Vin、然后重新添加 Vin、 以检查 IC 是否能够成功启动。

     

    是的、如果我在激活 EN 信号之前正确地移除了 IC 启动中的 Vin

    谢谢

    Antonio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息。 您是否尝试使用1.5V-1.8V EN 电压而不是1.3V? 它是否仍会有相同的问题? 我将在实验中检查它、您的实验中的 EN 信号上升压摆率是多少? 我将尝试启用和禁用 EN 开/关频率为200Hz 的 IC、以检查性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下周将向您提供反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是在 EVM 板上进行测试、Vin 始终开启、EN 上升到1.2V 以启用 IC、然后 EN 下降到0.8V 禁用 IC、然后上升到1.2V 以再次启用 IC、我尝试过很多次、没关系。
    我无法在您的 sch 上检查参数、因为它很模糊。 您能清楚地告诉我吗?请再次发送给我。 参数肯定有问题、您是否同时使用 EN 控制电压测试了 EN 电压? 如果 VEN>1.2V,则不应出现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    • 是的,我尝试通过一个20K 电阻器将 EN 引脚连接到+24V,但不起作用。

    • 我测量了 EN 信号的上升幅度、当时小于2uS、但如果该电路无法正常工作、情况又会怎样呢?

    • 不,我不会尝试用200Hz 启用/禁用,因为在我的实际情况下,每次开机时只能启用1个或两个。

    谢谢你

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将再次检查该实验。 请将 EN 上升时间设置为较慢的速率、然后重试、如100us。 我明天会向您推荐结果!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将尝试。 同时 ,还附加了一个更好分辨率的新的选择。 我希望您能找到任何解释这一问题的东西。

    谢谢你。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的选择、我明天会回答您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.取出 Q22、然后将 r218更改为10k。 然后重试。

    2.如果仍然无法启动、则测试 EN 引脚上的电压。  确保该引脚连接良好。

    我在实验室中以50ns-100us 的压摆率进行了测试、EN 信号可以成功控制 IC 的开/关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    非常感谢你的帮助。 客户将测试您的建议。 同时:

    我们使用新器件替换损坏的 TPS55340、并执行以下测试删除了 R218、以在引脚 EN 中获得超过1、13V 的电压。 我们安装了3种不同的配置:

     

    1. 原始配置:

    –R70=73K2。

    –R71= 2K23

    –C12=22K

    –c9=47k

    –c11 = 39p

    行为始终良好、升压至33V、即使在引脚 EN 中具有1Hz 方波信号也是如此。

     

    1. Excel 值配置:

    –R70= 124K。

    –R71= 2K94

    –C12=68K

    –c9=47k

    –c11 = 270p

    行为始终良好、升压至33V、即使在引脚 EN 中具有1Hz 方波信号也是如此。

     

    1. Webench 值配置。

    –R70=60.4K。

    –R71= 3K32

    –C12=68K

    –C9=22K

    –C11=开路

     

    行为始终良好、升压至33V、即使在引脚 EN 中具有1Hz 方波信号也是如此。

    引脚 EN 中的电压始终超过26V。

    引脚 COMP 中的电压始终超过1.2V。

    我们所有这些配置都正常工作、我们扣除了芯片(TPS55340)问题。 为什么该器件在现场工作后损坏?

    我们在上面描述的最佳配置是什么?

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS55340的故障率非常低、我认为可能是因为连接错误和顺序错误。
    您的应用中的 Vin、IO 是什么? 以便我可以计算参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellen

    我还没有 Vin 值。 同时。 以下是我的客户的意见:

    如果删除 Q22,则无法控制 EN 信号,需要对其进行控制。 如果我从不关闭 EN 信号、IC 工作正常、但我想控制它。

    我不知道为什么当我关闭/打开 EN 信号时,IC 在我移除+24V 之前不会再次工作。 这就是我遇到的问题。

    您是否修改了该 sch? 所有值都正确?

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    一开始,我们认为这是一个错误的联系,但我们已经审查了所有的制造 documentación,我们没有发现任何错误,而且我们开始至少以35%的 PB Sn 销售,问题继续存在。

    我的应用的输入电压介于24V 直流和28Vdc 之间、我们需要的输出电压为33V、输出电流几乎为1A。

    谢谢
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否详细检查了错误部件、哪个针脚损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    损坏部件的数量是多少、阻尼部件的作用方式是相同的吗? 同一针脚是否损坏? 哪个引脚? 我需要检查您的布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦

    我们正处于应用故障分析的阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否已将故障 IC 发送到 TI 办公室?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未发送。 我们本周开始了一个官僚程序,把失败的部分送交分析。 很长。

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 故障分析结果可帮助我们确定过流或过压。 您的布局和热性能如何,您是否测试了 SW 尖峰? 如果布局不好、IC 将非常热、SW 尖峰将非常高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen:

    我正在与 Antonio 合作、他要求我回答您的问题。 我附加了 PCB 设计、如果有任何问题、请告诉我、我尽快回答。 此外、我要将错误的 IC 与另一个 IC 进行比较、方法是测量引脚6和其余引脚之间以及引脚11和其余引脚之间的阻抗;如果我检测到一些奇怪的东西、我会告诉您。

    此致、感谢您的帮助

    e2e.ti.com/.../TPS55340.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    两个 TPS55340采用了阻抗测量方法:

    损坏

    6-1273K
    6-2246K
    6-3571K
    6-4231K
    6-5247K
    6-7258K
    6-8255公里
    6-9266K
    6-10318K
    6-112.36R
    6-14其他职等
    6-15270 k
    6TPW10M



    6-1281K
    6-2281K
    6-3566K
    6-4230k
    6-5247K
    6-7258K
    6-8259K
    6-9275公里
    6-10329K
    6-112.17 R
    6-14其他职等
    6-15288K
    6-TPW6M

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "分页"器件的阻抗正常、没有明显的问题。

    请将"分页" IC 焊接到好的 PCB 板上、以检查 IC 是否受到严重损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局真的很糟糕、似乎它们将 AGND 和 PGND 混合在一起。  我将 sugge2e.ti.com/.../Helen-suggestion.zipestion 放入附加的文件中。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen:

    我看到了您的建议、昨天当我看到您的帖子请求布局时、我开始查看我们的布局并将其与数据表中的示例进行比较。 我意识到顶层的连接不是这样做的、我在我的书中写道、在未来的设计中需要改进。

    我想问您几个问题:

    如果我们进行这种改变、未来不会发生这种问题吗?

    您是否完全确定、如果我们更改布局、问题将永远消失?

    当我们对电路板进行重新设计时、我是否可以向您发送新的布局以供审核?

    我们不必在内层连接 PGND 和 AGND、对吧?

    我们必须在内层上创建一个散热平面来辐射 IC 热量、但该平面不必连接 AGND 或 PGND、只需通过过孔连接散热焊盘即可、对吧?

    我们可以尝试根据您的建议在实际 PCB 中更改布局、损坏的 IC 是否再次正常工作? 你怎么看?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:

    我在一个好的 PCB 板上销售了损坏的 IC、但它没有升压。 我做了三次、使用三个不同的 IC 和三个不同的电路板、但没有任何变化、IC 不会升压。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测试。 请申请 TPS55340 EVM、然后  在该 EVM 板上再次销售"分页" IC。 如果原因是 布局不良导致的、则在其上销售损坏的 IC 会有所帮助。

    如果仍然无法正常工作、请尽快将损坏的 IC 发送到 TI 办公室。

    当前布局非常糟糕。 会出现 EMI 问题、因此 我怀疑问题可能是由布局引起的。 因此、无论问题是否可以解决、请更改布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照我的建议、请在顶层连接 PGND 和 AGND。 将 PGND 覆铜顶层、内层。 在底部填充 AGND、因为所有控制部件都位于底层。

    请查看 TPS55340 EVM UG 以获取参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen:

    下周一、我将解决 EVM 上损坏的 IC。 我还有几个问题:

    -您是否可以修改之前在帖子中附加的 SCH? 33Vout 和1A Iout 的所有值是否都正确?

    -我附加了焊接温度曲线,我们通过回流系统焊接该 IC。 是这样吗?

    -如果您需要、我随附了原理图 BOM。

    周末愉快

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您先向我分享该项目的内容。  如终端设备、体积、MP 日期。  我的电子邮件地址 helen-chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名承包商,由 MP 雇用,尝试并帮助他们使用升压转换器。 他们给我发了几块不工作和工作的 PCB,我看到了你们 Antonio 和 Juan 所讨论的所有相同问题。 我已经完成了广泛的启动和关断测试以及使用信号发生器对 EN 引脚进行循环,我没有看到任何看起来可能损坏 IC 的波形。

    在链的末尾、您讨论了 PCB 布局、注意到 AGND、PGND 和 PowerPAD 的连接通过过孔连接到内层、而不是连接到顶层(IC 所在的位置)。 我使用了其中一个工作板并放置了一些低电感测试装置:

    虽然我同意可以改进布局、但我看到的波形看起来并不差。 这些是在330mA 的最大输出电流下获得的。

        我注意到、您建议对 EN 引脚上的电压尝试不同的压摆率、并在 TPS55340 EVM 上测试了压摆率。 AGND 引脚和 PowerPAD 之间的过孔增加的电感是否有可能导致 IC 中出现闩锁? 由于在关断期间会发生这种情况、我假设 AGND 和 PowerPAD 之间可能存在一个快速负瞬态电压。 我确实发现在一些损坏的 TPS55340 IC 上、如果 EN 引脚在启动时通过20k 电阻器(R66)被拉至24V、则 TPS 将再次开始开关。

          非常感谢、

    Chris Richardson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说、如果 EN 引脚通过20k 电阻器(R66)拉至24V、则 IC 可以正常工作吗? 一切都好吗?
    我们需要分析因 IC 损坏而造成的根本原因、经过很长时间、您的一方是否曾将损坏的 IC 发送到 TI 办公室?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

         我的客户给我发送了三个电路板、其中 TPS55340没有响应 EN 引脚信号。 首先、我检查以确保 EN 引脚电压始终高于1.3V、是这样。 然后、我移除了底部分压电阻 R128、并使用实验室电源向 EN 引脚施加电压。 即使我施加了完全24V (等于输入电压)、TPS55340也不会打开。 但是、如果我在 R66就位但 R128的情况下将其通电、其中一个电路板确实会打开。 这让我相信压摆率很重要。

          我将检查我的客户是否发送了任何损坏的部件。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,压摆率并不那么重要。 我想知道他们在生产过程中可能遇到了一些 ESD 问题。 糟糕的布局并不是 ESD 损坏的关键因素、但如果布局较差、则更容易触发 ESD 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    到目前为止、我建议他们测试一个与小型肖特基二极管并联的小电容(10nF)、这两个二极管都尽可能紧密地从 EN 引脚到 AGND 引脚的环路。 目的是限制 EN 引脚上的任何负电压瞬变。 您是否建议尝试使用 ESD 抑制器件- TVS 或类似器件-而不是肖特基?
    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有另一个数据点需要添加:如果我移除了连接到 EN 引脚的所有组件并使用信号发生器驱动它、那么它会按预期打开和关闭 IC。 但是、如果我将信号发生器输出的逻辑低电平减少到低于零的电平大约0.4V (-0.4V 或更高的逻辑低电平)、那么在随后上升到+1.3V 以上时、IC 不会打开。 如果我将逻辑低电平恢复到-0.4V 以上、IC 会恢复。 到目前为止、我一直无法以这种方式永久阻断 IC、显然施加负电压并不是很好-但它确实告诉我们 EN 引脚上的负电压会抑制下一个打开命令。
    谢谢、

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 主要是由生产造成的,如果生产环境不好,则 IC 很容易在拾取、焊接和测试过程中损坏.....

    在 EN 引脚附近添加一个10nF 电容器可以帮助解决此问题、但如果该电容器由于 ESD 而真正损坏、则无法完全解决此问题。   他们要检查 生产环境...

    因此、损坏的 IC 对于我们确定根本原因非常重要。