This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:有关 EN 电压的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664366/lp38798-question-about-en-voltage

器件型号:LP38798

您好!

我的一位客户愿意将 TI 的 LP38798SD-ADJ/NOPB 用于他们的新应用。

客户的原理图如下所示。

输入功率为5V、输出 AVDD 为3V。

现在 EN 引脚未连接、但它们正在使用 EN 引脚执行多项测试。

上面的波形是 Vin、Vout、使能电压的屏幕截图。 (黄色为 Vin、蓝色为 Vout、波纹为 EN)

如您所见、使能电压约为2.4V。

如果 EN 引脚断开、EN 电压是否保持在5V? 还是2.4V 是对的?

我在下面的 LP38798数据表中找到。

我知道数据表显示齐纳二极管的钳位电压已为5V。
是测量 良好还是 客户使电路或 PCB 布局错误?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    由于上拉 EN 的内部电流源也由5V 输入电压供电、 我预计 Ven 为~4.8V。请确认您正在使用高阻抗探针测量 Ven、并且您的电路板上没有无意漏电路径、例如可能会拉低 Ven 的残余磁通。

    非常尊重、
    Ryan